This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:TL431 输入电压

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV431, TPS371K-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578655/tl431-tl431-input-voltage-ragne

器件型号:TL431
主题中讨论的其他器件:TLV431TPS371K-Q1TPS371K

你(们)好

我在制动斩波器电路中使用 TLV431 为 TLV1831DBVR 比较器生成 2.495V 基准电压、该比较器会检测 DC_BUS 上的过压。 DC_BUS 电压可升高至 400VDC。

根据 TLV431 数据表、当 REF 引脚连接到阴极引脚、然后通过串联电阻器连接到 DC_BUS 时、该器件将用作非常精密的齐纳二极管。 我已经从下面的 TLV431 数据表中上传了我的原理图和特性曲线以供参考。

P.S.我知道 VKA 的最大绝对额定值为 37V、但根据数据表曲线、当在闭环配置中使用 TLV431(REF 引脚连接到阴极引脚)时、它的行为类似于齐纳二极管。 因此、我相信通过仔细选择串联电阻器可以将其连接到 400VDC 总线。

image.pngimage.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的提问!

    我想推荐 TPS371K-Q1 高压监控器、该监控器集成了您在此处以分立方式实现的大量功能。 这是一种简化设计/BOM 的好方法!

    https://www.ti.com/product/TPS371K-Q1

    以下是其用例的原理图示例:

    该器件是否能够满足您的需求? 如果没有、我想与您讨论您的用例并了解您的想法。

    如果您有任何问题、请告诉我、我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    感谢您的报价、 TPS371K-Q1 似乎很有趣、但此时我们的主要关注点是  TLV431 、我们正在许多其他地方使用该器件、因此我们需要更好地理解它。 那么、您能否澄清一下我们为 400VDC 总线使用 TLV431 的方式是否正确?

    谢谢
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    在原理图中、由于 Vka = 2.495V、此电压可以正常工作。 只要 VKA 和 IK 均处于绝对最大额定值范围内、器件就不会损坏。

    除了 Andrew 关于 TPS371K 的说明外、我还注意到原理图上还有一个 15V 和 5V 电源轨。 是否可以使用这些电源轨之一为器件供电?

    -亨利