UCC27201 只能支持驱动 120V 电压、关于该问题、假设自举电容器两端的电压为 17V。 如果 HB 和 VDD 之间的二极管反向隔离能力非常强、UCC27201 能否驱动 500V、即使 HB 上的电压达到 517V? 如果不是、导致无法驱动如此高的电压的原因是什么? 高电压会导致芯片内部损耗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Tom、
UCC27201 在 HB 引脚上的额定电压为 120V。 对 HB 施加超过绝对最大电压的应力不仅会导致 HB 和 VDD 之间的内部损坏、也会导致任何高压引脚(包括 HB、HO 和 HS)损坏。 我们不建议在超出建议运行条件的情况下对器件进行应力测试。
如果需要 500V 的总线电压、可以使用 UCC2773x 系列、该系列是具有 3.5A/4A 峰值驱动强度的 700V 半桥栅极驱动器系列。
您可以在此处阅读有关 UCC2773x 产品页面的更多信息: UCC27734 (8 引脚版本)、 UCC27735 (14 引脚版本)
此致、
Amy
您好、Tom、
这些器件之间的差异与电路的设计无关。 工艺技术或 IC 中晶体管的制造方式相关、存在不同的额定电压。 这与不同类型电容器(例如)的额定承受不同电压的方式类似。
遗憾的是、无法在 500V 应用中使用额定电压为 120V 的器件。 内部元件上的电压应力增加将导致对器件的灾难性损坏。
如果需要 500V 的总线电压、可以使用 UCC2773x 系列、该系列是具有 3.5A/4A 峰值驱动强度的 700V 半桥栅极驱动器系列。
您可以在此处阅读有关 UCC2773x 产品页面的更多信息: UCC27734 (8 引脚版本)、 UCC27735 (14 引脚版本)
此致、
Amy