This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201:为什么&'t UCC27201 能够驱动高电压?

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578313/ucc27201-why-can-t-ucc27201-drive-high-voltage

器件型号:UCC27201


UCC27201 只能支持驱动 120V 电压、关于该问题、假设自举电容器两端的电压为 17V。 如果 HB 和 VDD 之间的二极管反向隔离能力非常强、UCC27201 能否驱动 500V、即使 HB 上的电压达到 517V? 如果不是、导致无法驱动如此高的电压的原因是什么? 高电压会导致芯片内部损耗?
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    UCC27201 在 HB 引脚上的额定电压为 120V。 对 HB 施加超过绝对最大电压的应力不仅会导致 HB 和 VDD 之间的内部损坏、也会导致任何高压引脚(包括 HB、HO 和 HS)损坏。 我们不建议在超出建议运行条件的情况下对器件进行应力测试。  

    如果需要 500V 的总线电压、可以使用 UCC2773x 系列、该系列是具有 3.5A/4A 峰值驱动强度的 700V 半桥栅极驱动器系列。  

    您可以在此处阅读有关 UCC2773x 产品页面的更多信息: UCC27734 (8 引脚版本)、 UCC27735 (14 引脚版本)

    此致、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我最感兴趣的是 UCC27201 和 UCC27234 均连接到高压、但其中一个被损坏、而另一个正常。 除说明外、还能提供内部电路图吗?
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    这些器件之间的差异与电路的设计无关。 工艺技术或 IC 中晶体管的制造方式相关、存在不同的额定电压。 这与不同类型电容器(例如)的额定承受不同电压的方式类似。  

    遗憾的是、无法在 500V 应用中使用额定电压为 120V 的器件。 内部元件上的电压应力增加将导致对器件的灾难性损坏。  

    如果需要 500V 的总线电压、可以使用 UCC2773x 系列、该系列是具有 3.5A/4A 峰值驱动强度的 700V 半桥栅极驱动器系列。  

    您可以在此处阅读有关 UCC2773x 产品页面的更多信息: UCC27734 (8 引脚版本)、 UCC27735 (14 引脚版本)

    此致、

    Amy