This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26750:距离失败仅一步之遥

Guru**** 2812105 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74502, PMP41115, TPD4S480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578725/tps26750-one-step-away-from-defeat

器件型号:TPS26750
主题中讨论的其他器件:PMP41115、LM74502、 TPD4S480

好的...我已经构建了 PMP41115 演示板、距离将其装箱并置于“耻辱的架子“仅一步之遥。 论坛的贡献者帮助我找到了可以配置 bin 文件并将代码下载到 EEPROM 的位置、但我在这方面没有取得太多进展、也没有尝试。

这就是我的目标、我见过很多问题、但没有明确的答案/解决方案:我们希望它仅在供电方模式下工作、即我们希望将固定电源连接到电池输入、并将受电器件插入 USB-C 端口来协商适当的功率合约。 我已经看到一些针对此问题的“否“回应、而其他建议正确配置的回应则会使之成为可能。 这种设计是否可以实现?

以下是我的努力/意见:

1) 有许多选项自举零欧姆电阻器, BOM 让我填充,但显然,其中一些需要根据应用进行更改。

2) 没有(也许我错过了它)详细的用户手册这块板解释它的功能,功能,功能,选项,等等

3) 我收到了一个来自贡献者的示例配置文件、该文件设置了 DRP 240W 操作、我尝试了这些配置和许多高级配置设置、即尝试设置零受电 PDO(因为我们没有电池可充电)以使电路板仅用作供电方等 什么都不起作用。  

4) 我插入了接收端触发器板(请求已配置的 PDO)、它们不会上电。 我假设 VBUS 需要足够长的 5V 时间才能让触发器上电并与 PD 协商、但这不会发生。

5) 我已经监控了 CC1 和 CC2 ,他们似乎其中一个有有效数据,直到我将接收设备插入 USB-C 端口,然后他们停止。

6) 我监控了 VBUS、我可以看到电压脉冲/斜升并似乎停止、每个 PDO 配置、然后重新开始。

我可以继续下去,但我不会。 我觉得我们很接近、但不够接近。 在我放弃并继续之前、如果您愿意提供任何帮助、我们将不胜感激。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此设计是否可行?

    我不这么认为。  当我使用此设计时、必须插入失调电压、以便当 PD 要求 BQ 提供 5V 电压时、它将提供比 5.1V 更多的电压。  如果我没有这样做、那么我会一直收到 UVLO 错误、PD 控制器会复位连接。   

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请忽略更改 PDO1 电源路径的建议。  因为此配置仅支持外部电源路径。  

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      我建议先使用一个简单的 Type-C(无 PD) 接收)接收端、它会向您正在开发的电路板提供 Rd。  电源路径开关前后的电压是多少。  对于 Type-C 连接、BQ 应输出 5V、并且这应出现在 VBUS 上(压降极小)。  如果您看到非常大的压降(可能是 LM74502 或 FET 的问题)或 BQ 无法维持 5V(确认设置,施加的电压是与电池数一致)、则很可能会触发欠压事件。  如果您能够成功获得 USBC 的隐式 5V 合约、则继续使用仅支持 PD (5-20V) 的 USBC-SPR 接收端进行测试。

    您应该能够确认对 BQ 的写入(来自 PD 控制器)、以设置整个电源路径中的电压电平和相应电压。  应禁用 VBUS 上的保护器件分压器、请确认。  正常工作后、进入 EPR (28V 至 48V)、从而让保护器件 (TPD4S480) 分压器发挥作用。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris、

    希望今天、我将开始探讨您的建议。 经过稍微思考、在我们的研究中没有真正的理由试图使单角色功能正常工作、因为我们不会将任何类型的源设备插入 USB-C 端口。 因此、我可以改用双角色配置。

    亲切的问候... Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      如果您使用专用受电方(提供的 Rd)进行测试、则 DRP 或“仅供电方“配置将(应该是)无关。

    此致、

    Chris