主题中讨论的其他器件:PMP41115、LM74502、 TPD4S480
好的...我已经构建了 PMP41115 演示板、距离将其装箱并置于“耻辱的架子“仅一步之遥。 论坛的贡献者帮助我找到了可以配置 bin 文件并将代码下载到 EEPROM 的位置、但我在这方面没有取得太多进展、也没有尝试。
这就是我的目标、我见过很多问题、但没有明确的答案/解决方案:我们希望它仅在供电方模式下工作、即我们希望将固定电源连接到电池输入、并将受电器件插入 USB-C 端口来协商适当的功率合约。 我已经看到一些针对此问题的“否“回应、而其他建议正确配置的回应则会使之成为可能。 这种设计是否可以实现?
以下是我的努力/意见:
1) 有许多选项自举零欧姆电阻器, BOM 让我填充,但显然,其中一些需要根据应用进行更改。
2) 没有(也许我错过了它)详细的用户手册这块板解释它的功能,功能,功能,选项,等等
3) 我收到了一个来自贡献者的示例配置文件、该文件设置了 DRP 240W 操作、我尝试了这些配置和许多高级配置设置、即尝试设置零受电 PDO(因为我们没有电池可充电)以使电路板仅用作供电方等 什么都不起作用。
4) 我插入了接收端触发器板(请求已配置的 PDO)、它们不会上电。 我假设 VBUS 需要足够长的 5V 时间才能让触发器上电并与 PD 协商、但这不会发生。
5) 我已经监控了 CC1 和 CC2 ,他们似乎其中一个有有效数据,直到我将接收设备插入 USB-C 端口,然后他们停止。
6) 我监控了 VBUS、我可以看到电压脉冲/斜升并似乎停止、每个 PDO 配置、然后重新开始。
我可以继续下去,但我不会。 我觉得我们很接近、但不够接近。 在我放弃并继续之前、如果您愿意提供任何帮助、我们将不胜感激。
谢谢你。