工具/软件:
您好:
我有一个与下面所示主题相关的问题。 我浏览了所有的 E2E 主题、但他们没有告诉我需要的答案。
TPS2H160-Q1:IN 引脚上的输入电流 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛
我的客户希望 在 INx 引脚上连接电容器、以便在 MCU 意外关闭期间像 MCU 复位时那样保持 INx=高电平。 然后、他们需要知道 INx 引脚上的电流消耗、以了解电容器值。 您能告诉我在下面所示条件下 INx 引脚上的电流吗? 数据表显示 INx 引脚具有 175k Ω(典型值)的内部下拉电阻、但我的客户想知道 在 DIAG_EN=INx=高电平条件下需要的其他电流。
VVS = 12V、DIAG_EN = INx =高电平、CS =开路、VCL = 0V、Voutx = 12V、Vther = 0V、 TJ = 25°C
此致、
川崎义和