This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25185:意外的充电曲线行为

Guru**** 2594610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576931/bq25185-unexpected-charging-profile-behavior

器件型号:BQ25185
主题中讨论的其他部件: 鳄鱼

因此、在 CC 快速充电阶段、我一直尝试让 BQ25185 在 350mA 下为最高 4.35V 的 1 节锂聚合物电池充电、但 IC 似乎根本无法保持电流稳定。

image.png
充电器未处于故障状态、并按预期指示正在充电。
将电池充电至大约 3.1-3.8V(在 V_LOWV 和 V_SET 之间)和 5V 输入后、应该采用 CC 充电曲线、但电流从大约 300mA(电池起始电压接近 3V)开始、并随着电池电压上升持续下降。 首先快速、然后在电池电压接近 V_SET 时非常缓慢。 我使用两个不同的 1 节电池和 2 个单独的 PCB (IC) 重现了这种行为。
重要的是、当电流降至 350mA I_SET 的 10%时、充电不会终止、根据数据表、这意味着附加控制环路之一占主导地位:VINDPM、DPPM 或热调节。
现在、我不认为这是 VDPM 环路、因为在供电时是一个非常宽松的工作台 PSU、其输出从不下降到 5V。
我也认为这不是 DPPM 环路、因为在我测试期间 SYS 的负载很小(一些 30mA)。
最后一种候选方案是热环路、但 IC 甚至不会发热、即使在充电几小时后也是如此。 另外、在 PCB 上、IC 下方的大焊盘有两个过孔到一个巨大的实心接地层、因此热质量相当大、我们讨论的电流非常低。 即使 IC VCC/PCB 根本不会发热、内部结温是否足够高、从而导致热电流限制? 我不确定还有什么可以解释这个行为 — 它既不是 CC 也不是 CV、但充电器在其他方面似乎很高兴。

提前感谢您、
我们很乐意提供更多详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    听起来这好像其中一个控制环路正在主动降低充电电流、尤其是因为没有发生终止。 器件可能处于热调节 (TREG) 状态。

    如果可能、我建议从 SYS 断开负载、以查看在没有 SYS 的情况下是否仍然发生这种行为。 您还可以尝试临时交换 ISET 电阻以将充电电流设置为更低的值、并查看行为是否发生变化。

    测量尽可能靠近这些引脚的 VIN、VBAT 和 VSYS(使用万用表或示波器)也会有所帮助、以检查输入或输出路径上的 IR 压降是否会导致该问题。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    感谢您的回答。

    根据您的建议、我在替换为较低电流设置的情况下重新测试了此情况。

    我对两种 IC 配置(完全相同的电池)运行了一些测试。

    A) ISET=3.56k (84mA)、VSET/ILIM=13k (4.2V、1100mA)、NTC 桥接 10k Ω、SYS 断开连接

    B) ISET=857R (350mA)、VSET/ILIM=13k (4.2V、1100mA)、NTC 桥接 10k Ω、SYS 断开连接

    我将电池充电至 3.7V 时连接到充电器 IC、并启用了 5V 实验室工作台电源(限制为 1A 时连接到 IN)。

    配置 A 在预期 84mA 附近保持几分钟、然后随着靠近 BAT 引脚的电压接近 4.2V、电流开始非常缓慢地下降。 我认为这是可以预料的。

    启用 5V IN 电源后、配置 B 立即在大约 91mA 处启动、并开始下降比 A 快得多。当 VBAT 上的电压达到 4.2V 时、配置 B 大约稳定在 87mA。  

    我使用热像仪检查了温度、在这两种配置中、IC 封装在充电 30 分钟后没有超过 30°C。  

    IC 下方的大焊盘有两个过孔、通向一个巨大的实心接地层。 热环路似乎不太可能快速激进地启动、以将电流从预期的 350mA 降至比万用表的刷新率更快的 91mA、所有内容在启用之前都冷却至室温。

    这是 IC 的 PCB 布局。

    下面是在 BAT 仍低于 4.2V 时、两种配置直接在 IC 引脚上测得的电压(因此该电压应处于 CC 模式)。

    电池通过长鳄鱼夹连接到 PCB、因此有相当多的 IR 跌落正在发生。

    在我看来、有一点可疑、那就是 ILIM/VSET 上的电压几乎是 GND。 我无法在数据表中找到该引脚上的预期电压范围。 我想、如果该引脚不知何故无法正常工作、ILIM 环路可能起作用?

    使用一个电池测试上述两种配置后、引脚上的 BAT 电压达到 4.2V、因此我决定将其替换为一个全新且放电的电池配置、直接在电池上测量且将其连接到配置 B。它开始介绍 140mA、然后再次开始相当快地下降 (3 分钟后会有 120mA)。  

    因此、基本上这表明在某种程度上取决于电池电压后立即连接充电电流、我认为在该模式下不应该出现这种情况。

    我不确定如何继续。

    如果您有任何我可以测试的想法、请告诉我。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我真的很感谢所有的信息。 这是非常有帮助的。 这里的根本原因似乎是、由于 IR 压降、充电器进入恒压 (CV) 充电的时间早于预期。

    从您分享的表格中可以看出、当 84mA(配置 A)时、电池路径中的 IR 压降约为 300mV、得出约为 3.5 Ω。 使用此值来估算 350mA 时的 IR 压降、得到的电压约为 1.2V。 在表中、我看到您在靠近引脚处测得的 VBAT 为 4.16V、这可能使得充电器看起来应该处于 CC 模式。 但是、根据万用表负极引线的放置位置、返回路径中的 IR 压降可能导致此测量值低于 VBAT(相对于 IC 的 GND 引脚)。

    最准确的测量是将正极引线放置在 BAT 引脚上、将负极引线放置在 GND 引脚上。 实际上、将正极引线连接到 BAT 引脚通常更容易、因为那里通常有一个电容器、但对于 GND 引脚、实际上没有什么可以轻松连接的引线。 无论如何、我相信您分享的数据表明、IR 下降是您所看到行为的原因。

    IR 压降很可能是 PCB 布局引起的。 如果将 GND 覆铜扩大到充电器 GND 引脚的位置、并使用较厚的 VBAT 迹线或覆铜、则可以改善该情况。 BQ25185 数据表第 9.4 节中的布局示例可用作参考。 在您的设计中、我建议重新定位连接到/CE 引脚的过孔、以实现更宽、更连续的 GND 覆铜。 这似乎是一个 2 层电路板、因此请随时共享底层。 我很高兴也能在那里看看。

    这是伟大的,你能够测量充电器的温度与热像仪. 我同意、这种行为不太可能是由热调节环路引起的。

    如果您使用 4 线强制模式拥有 2 象限或 4 象限电源(用于模拟电池,该电池灌入和拉取电流)、您可以使用此模式暂时进行测试、而不是使用真实的电池进行测试。 您可以将检测线路连接到靠近 VBAT 引脚和 GND 的位置、并将强制线路连接到电路板上的电池连接器端子。 在 4 线模式下、电源会调节其输出、使得其感应线路上的电压是编程的电压。 在开启输出之前必须小心地将检测线连接到电路板、因为当输出开启时、如果检测线处于悬空状态、电源通常会拉出大量电流。 或者、您可以在 2 线模式下将电源连接到靠近 BAT 引脚的位置。

    您还可以尝试测试几个不同的 ICHG 值、以查看电池路径电阻是否一致。

    此致、

    Alec