您好、
您想在原理图下方提供帮助吗? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
以下是原理图审阅:
e2e.ti.com/.../TUSB1064_5F00_Schematic_5F00_Review_5F00_Jeff_2800_10_5F00_17_5F00_2025_2900_.pdf
尊敬的 Vishesh:
违规项目的最新情况。
并且需要澄清一些问题。
e2e.ti.com/.../TUSB1064_2D00_7-_2800_1_2900_.pdf
C215/C218/C220/C221 更改为 330nF。
(1)
此外、 引脚 17 (I2C_EN) Will 不会 包括电平转换设计。
1 = I2C 仅在 3.3V 下启用。
FLIP/SCL(引脚 21): 2 电平输入(失效防护)。 该引脚是 I2C 时钟。
CTL0/SDA(引脚 22): 2 电平输入(失效防护)。 否则、此引脚用作 I2C 数据。
(2)
引脚 4、5 (SSRX) —交流耦合电容器 C95 / C94 :
请确认建议的放置位置是否应为 更接近 TSU1064 或 更靠近 USB-C 连接器 、
或 IF 不需要交流耦合电容器。
引脚 7、8 (SSTX) —交流耦合电容器 C279/C280 :
请确认建议的放置位置是否应为 更接近 TSU1064 或 更靠近 USB-C 连接器 、
或 IF 不需要交流耦合电容器。
(3)
引脚 21 和 22(I2C 设置):
上拉电阻器 R279/R280 (10kΩ) 都已连接到 主电压。
谢谢!
Jeff
尊敬的 Jeff:
感谢您的跟进
以下是我的评论:
好的、是的、现在主要链接看起来正常。
此外、 引脚 17 (I2C_EN) Will 不会 包括电平转换设计。
1 = I2C 仅在 3.3V 下启用。 [/报价]好的、此处的 PUP 应该正常。
[引述 userid=“472872" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577231/tusb1064-design-reviw/6079219 FLIP/SCL(引脚 21): 2 电平输入(失效防护)。 该引脚是 I2C 时钟。
CTL0/SDA(引脚 22): 2 电平输入(失效防护)。 否则、此引脚用作 I2C 数据。
如果此引脚将用于 I2C 调制器、则应该可以。 为什么这里需要电容器 PDOWN? I2C 边沿时序是否有问题?
[引述 userid=“472872" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577231/tusb1064-design-reviw/6079219引脚 4、5 (SSRX) —交流耦合电容器 C95 / C94 :
请确认建议的放置位置是否应为 更接近 TSU1064 或 更靠近 USB-C 连接器 、
或 IF 不需要交流耦合电容器。
引脚 7、8 (SSTX) —交流耦合电容器 C279/C280 :
请确认建议的放置位置是否应为 更接近 TSU1064 或 更靠近 USB-C 连接器 、
或 IF 不需要交流耦合电容器。
这些连接应全部在系统内部进行并应连接到 SoC。
您是否能够分享这些引脚如何连接的方框图? 我不确定我是否了解它们如何连接到另一个连接器?
[引述 userid=“472872" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577231/tusb1064-design-reviw/6079219 引脚 21 和 22(I2C 设置):Im 不确定此处的主电压是多少、但这应该是 3.3V 总线。 10K 可能太弱的上拉电阻。 我们通常建议在 1k 和 4.7k 之间。