This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:设计振兴

Guru**** 2594610 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577231/tusb1064-design-reviw

器件型号:TUSB1064


您好、

您想在原理图下方提供帮助吗? 谢谢!

1064-7 (1).pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将在 1 天内审阅原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    以下是原理图审阅:

    e2e.ti.com/.../TUSB1064_5F00_Schematic_5F00_Review_5F00_Jeff_2800_10_5F00_17_5F00_2025_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    违规项目的最新情况。

    并且需要澄清一些问题。

    e2e.ti.com/.../TUSB1064_2D00_7-_2800_1_2900_.pdf

    • C215/C218/C220/C221 更改为 330nF。
      (1)
      此外、 引脚 17 (I2C_EN) Will 不会 包括电平转换设计。
      1 = I2C 仅在 3.3V 下启用。
      FLIP/SCL(引脚 21): 2 电平输入(失效防护)。 该引脚是 I2C 时钟。
      CTL0/SDA(引脚 22): 2 电平输入(失效防护)。 否则、此引脚用作 I2C 数据。

      (2)
      引脚 4、5 (SSRX) —交流耦合电容器 C95 / C94
      请确认建议的放置位置是否应为 更接近 TSU1064 更靠近 USB-C 连接器
      或 IF 不需要交流耦合电容器。

      引脚 7、8 (SSTX) —交流耦合电容器 C279/C280
      请确认建议的放置位置是否应为 更接近 TSU1064 更靠近 USB-C 连接器
      或 IF 不需要交流耦合电容器。

      (3)
      引脚 21 和 22(I2C 设置):
      上拉电阻器 R279/R280 (10kΩ) 都已连接到 主电压。

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的跟进

    以下是我的评论:

    [引述 userid=“472872" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577231/tusb1064-design-reviw/6079219 C215/C218/C220/C221 更改为 330nF。
    (1)

    好的、是的、现在主要链接看起来正常。

    此外、 引脚 17 (I2C_EN) Will 不会 包括电平转换设计。
    1 = I2C 仅在 3.3V 下启用。 [/报价]

    好的、此处的 PUP 应该正常。  

    [引述 userid=“472872" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577231/tusb1064-design-reviw/6079219 FLIP/SCL(引脚 21): 2 电平输入(失效防护)。 该引脚是 I2C 时钟。
    CTL0/SDA(引脚 22): 2 电平输入(失效防护)。 否则、此引脚用作 I2C 数据。

    如果此引脚将用于 I2C 调制器、则应该可以。 为什么这里需要电容器 PDOWN? I2C 边沿时序是否有问题?

    [引述 userid=“472872" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577231/tusb1064-design-reviw/6079219

    引脚 4、5 (SSRX) —交流耦合电容器 C95 / C94
    请确认建议的放置位置是否应为 更接近 TSU1064 更靠近 USB-C 连接器
    或 IF 不需要交流耦合电容器。

    引脚 7、8 (SSTX) —交流耦合电容器 C279/C280
    请确认建议的放置位置是否应为 更接近 TSU1064 更靠近 USB-C 连接器
    或 IF 不需要交流耦合电容器。

    [/报价]

    这些连接应全部在系统内部进行并应连接到 SoC。  

    您是否能够分享这些引脚如何连接的方框图? 我不确定我是否了解它们如何连接到另一个连接器?

    [引述 userid=“472872" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577231/tusb1064-design-reviw/6079219 引脚 21 和 22(I2C 设置):
    上拉电阻器 R279/R280 (10kΩ) 都已连接到 主电压。 [/报价]

    Im 不确定此处的主电压是多少、但这应该是 3.3V 总线。 10K 可能太弱的上拉电阻。 我们通常建议在 1k 和 4.7k 之间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    我已经通过隐私消息向您发送了方框图。

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    谢谢!

    根据我对 BD 的了解、这些是 TUSB1064 的连接

    DP 信号将路由到 DP 转 HDMI 协议转换器

    USB 信号将路由到 USB 集线器 (10Gbps)

    在这种情况下、最好将 USB 路径的交流耦合靠近 USB 集线器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    明白了、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vishesh:

    此外、在原理图布局中、耦合电容器当前放置在 USB 集线器侧。 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    好的。 在该项目进入该步骤后、发送布局以供审核。