Other Parts Discussed in Thread: TPS61170
我尝试取+9Vdc、输出–9Vdc、负载约为 100mA。
我的仿真工作正常。
然而、当转移到 PCB 布局时、它无法正常工作。
在 PCB 基准测试中、对于 100mA 负载、只能得到–7.23VDC
FB 引脚读数为 0.967VDC、COMP 引脚读数为 0.675VDC。
如果没有负载、输出电压约为–9.19VDC。
当 PCB 布局输入电源为 5V 或 12V 时、反相器按预期工作并提供–9.2V 电压。 7V 至 11V 输入功率之间的任何值、但没有。
我计划将 TPS61170 用于反相配置、因为此设计中的 TPS61170 已经用于另一个电源轨。