This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170:正负电压问题。

Guru**** 2812235 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576813/tps61170-positive-to-negative-voltage-issue

主题中讨论的其他器件:TPS61170


我尝试取+9Vdc、输出–9Vdc、负载约为 100mA。
我的仿真工作正常。

然而、当转移到 PCB 布局时、它无法正常工作。
在 PCB 基准测试中、对于 100mA 负载、只能得到–7.23VDC
FB 引脚读数为 0.967VDC、COMP 引脚读数为 0.675VDC。
如果没有负载、输出电压约为–9.19VDC。

当 PCB 布局输入电源为 5V 或 12V 时、反相器按预期工作并提供–9.2V 电压。 7V 至 11V 输入功率之间的任何值、但没有。

我计划将 TPS61170 用于反相配置、因为此设计中的 TPS61170 已经用于另一个电源轨。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    我看不到任何问题。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实更新了帖子。 我试图删除它,并开始另一个,但这导致了论坛问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    它看起来很奇怪、像电流限制之类的东西、可能不稳定。

    您能否提供更多信息、例如电感器电流波形、SW 电压和输入输出电压?

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    +9V 输入 (+8.95)
    对于 100mA 负载、输出为–7.23VDC
    FB 引脚读数为 0.967VDC、COMP 引脚读数为 0.675VDC。
    SW 节点为+8.91V
    如果没有负载、输出电压约为–9.19VDC。
    当我将 PCB 布局的输入电源更改为 5V 或 12V 时、反相器件将按预期工作并提供–9.2V 的电压。 输入功率介于 7V 至 11V 之间的任意值、它输出的较低电压~–7V

    根据上面的原理图、这里是 C80 右侧的两个屏幕截图。
    一个是+5V 的 VIN、另一个是+9V(看起来不良的波形)

    5V9V


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    有三个主要的怀疑:

    1.反馈电路不能正常工作。

    2、C80 太小,无法支持足够的能量输出

    在充电期间、1uF 已充电至 Vin 以获得其最大功率。(从充电期间可以看出,电压下降)

    这就是当 Vin 达到 12V 且输出正常时的原因。

    但这并不能解释 5V 的情况。

    3.电感器的饱和电流是不够的。

    请查看并告诉我是否有任何改进。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.反馈电路在 5V、12V 下工作正常(均具有 100mA 负载)、它也在 9V 输入电压下工作正常、无负载。
    2.将 C80 增加到 4u7 和 10uF ,没有差别。 (已尝试此操作)
    平均输入≈0.12–0.13A→I_L、pk≈0.21A、远低于电感器 700mA Isat

    遗憾的是、我认为此 TPS61170 拓扑不支持 100mA 真正的+9 至–9V 逆变器的要求。 在中等范围内、它无法支持负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    原则是对的、一定是错的。

    还有另一种可能性:

    当 SW 接通时、C80 通过开关为输出电容器充电

    浪涌电流过大、导致其电流保护。

    您是否可以尝试将电阻插入 C80 网络? 1 欧姆就足够了。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这解决了问题!
    我手头上只有一个 4.7 欧姆的软差,但我可以相应地调低该值。
    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    很高兴听到好消息、

    请考虑电阻器的功率损耗。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请承担电阻器功率损耗。

    我不确定我是否理解这一说法。 您能解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

     插入电阻器的电流很大、会导致较大的功率损耗。

    通常、我们需要选择具有大封装的电阻器。

    请参阅此文件 使用升压转换器 TLV61048 生成正负电压轨

    在这种情况下、Rchg 的功率为 60mW、需要至少选择 0805 封装

    BR、

    Fergus  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我跟着。 是的、我有相应的大小。