主题LMR38015 中讨论的其他器件
您好的团队、
您能帮助了解以下 SCH 吗? 谢谢
LMR38015-Q1 LM65625-Q1 SCH.pdf
此致、
张晓伟
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好的团队、
您能帮助了解以下 SCH 吗? 谢谢
LMR38015-Q1 LM65625-Q1 SCH.pdf
此致、
张晓伟
尊敬的 Xiaowi:
1) 如果您使用的是 5V 固定版本的器件,则不需要反馈电阻器/CFF。 FB 应短接至 VOUT。
2) 不应使用输入上拉 PG、因为 PG 引脚的绝对最大值为 20V。 您可以改用 VOUT。
3) 输入端的最小建议陶瓷电容为 4.7uF。 我建议相应地更改 1uF 上限。
4) 如果放置了 RC 缓冲器值,则必须通过实验确定。 我不能对这些评论。
此致、
Niranjan
您还可以使用以下计算器:
e2e.ti.com/.../LMR380xx_5F00_encr_5F00_Quickstart_5F00_tool.xlsm
此致、
Niranjan