This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38015-Q1:Sch 评论

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577082/lmr38015-q1-sch-review

器件型号:LMR38015-Q1
主题LMR38015 中讨论的其他器件

您好的团队、

您能帮助了解以下 SCH 吗? 谢谢

LMR38015-Q1 LM65625-Q1 SCH.pdf 

此致、

张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Xiaowi:

    LMR38015 的输入电压范围是多少?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    输入电压将为 16V 至 38V(24V 电池系统)

    BTW、我们是否有适用于此器件的 Excel 设计工具?

    此致、

    张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Xiaowi:

    我在离开、直到星期三。 “那我就回去了。“

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Niranjan

    您能帮助我们反馈一些意见吗?

    此致、

    张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowi:

    1) 如果您使用的是 5V 固定版本的器件,则不需要反馈电阻器/CFF。 FB 应短接至 VOUT。

    2) 不应使用输入上拉 PG、因为 PG 引脚的绝对最大值为 20V。 您可以改用 VOUT。

    3) 输入端的最小建议陶瓷电容为 4.7uF。 我建议相应地更改 1uF 上限。

    4) 如果放置了 RC 缓冲器值,则必须通过实验确定。 我不能对这些评论。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以使用以下计算器:

    e2e.ti.com/.../LMR380xx_5F00_encr_5F00_Quickstart_5F00_tool.xlsm

    此致、

    Niranjan