This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8868V-Q1:设计审查

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8868V-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579060/lp8868v-q1-design-review

器件型号:LP8868V-Q1


您好 TI 支持团队:

我正在为需要大约 27V @ 280mA 的显示屏设计背光驱动器。

我的系统中所需的输入电压范围为 5V 至 40V。 通过查看多种选项、我发现 LP8868V-Q1 适用于我的应用。 从数据表中、我知道 LED 背光以输入电压(而非地)为基准。 基于此、我设计了一个背光驱动器、工作电压范围为 5V 至 36V、OVP 引脚设置为 63V

 

设计参数:

  • 输入电压:5V 至 36V
  • 典型输出电流(最大亮度):280mA
  • 最大设计输出电流:500mA
  • 开关频率:600kHz
  • PWM 调光、带有保留的元件、以便我在测试后决定切换调光方法
  • 补偿网络值以数据表中推荐的设计为起点;I amm 当前推导出传递函数和波特图以进行进一步验证。

 

原理图附在下面。

您能否回顾一下并提出任何改进或改进建议、以帮助避免潜在问题、然后再继续制造?  如果可能、我还可以私下分享 PCB 布局以供您查看。

 

感谢您的时间和支持。

此致、

Malek

背光灯 Driver.pdf 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malek:

    1.关于 LED+电压和 OVP 电压的最大值 63V 、它达到了建议范围的限制、我们建议留出一些裕度。 对于 SW 电压、当 LED+电压达到 63V 时、它可能会超过 63V。 此外、请确保 280mA 处 LED 灯串的最大正向电压不高于 27V。

    2.“最大设计输出电流“的含义是什么。 当前最大电流为 280mA。

    此致、

    Suchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suchen:

    感谢您的帮助!

    1.我认为 65 V 是绝对最大额定值,但谨慎一点总是更好。

    我将 OVP 设置为 60V、这会使最大建议电压低约 3V、将绝对最大额定值降低约 5V。

    27V @ 280mA 是最大亮度的典型值。 它们提到背光可以达到最大 28V 左右、并且由于背光是新定制的、因此尚未确认这些值。

    我最初认为使用额外的电路(例如电压差分放大器)来测量 LED 灯条上的电压并将其馈入 OVP 输入、但这无法保护 IC 免受高输出 电压的影响。 对吧?

    主要问题是我的电路板没有 5V 电源、添加 5V 电源的空间有限。 但是、我似乎需要添加它、并在升压拓扑中使用 LP8868-Q1 来解决所有这些问题。 怎么看?

    2、是的、最大电流为 280mA、并相应地选择检测电阻。

    但是、如果在测试后更改了检测电阻、我选择了电感器和二极管来处理更高的电流(高达 500mA)、而不会过热。

    谢谢、
    Malek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malek:

    [引用 userid=“604516" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579060/lp8868v-q1-design-review/6082796 ]我最初认为是使用一个附加电路(例如电压差分放大器)来测量 LED 灯条上的电压并将其馈送到 OVP 输入端、但这不能保护 IC 免受高输出 电压的影响。 正确?

    不建议这样做。 请使用 OVP 引脚作为器件的 LED+保护。

    主要问题是我的电路板没有 5V 电源、空间有限、无法添加 5V 电源。 但是、我似乎需要添加它、并在升压拓扑中使用 LP8868-Q1 来解决所有这些问题。 该怎么做?

    抱歉、我不太明白您的观点。 5V 电源的用途是什么?

    此致、

    Suchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suchen:

    我的系统只需 3.3V 电源轨即可运行、因此没有板载 5V 电源。

    我正在考虑添加板载 6V 至 40V、3.5A 降压转换器、以便通过 5V 电源轨为 LP8868-Q1(升压版本:LP8868UQDMTRQ1)供电、而不是直接从输入电压供电。

    这种方法可以避免限制器件的输入工作电压、并在需要增加背光的电压或电流时提供灵活性。 它还允许 OVP 用作 LED 灯条和 IC 的保护。

    您是否同意此方法?

    谢谢、
    Malek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malek:

    我懂了。 LP8868X/U 可以处理恒定的 5V 输入、从而在 280mA 上生成 27V 输出。

    此致、

    Suchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、 Suchen!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。 我将结束此主题、但如果您有任何后续问题、请随时在此处提问。