请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22965大家好
目前、我们计划使用 TPS22965 来实现 LCD 屏幕的 VDD 控制。 在 LCD 屏幕的通电和断电序列操作期间、LCD 的通电 (ON) 正常工作。 但是、LCD 数据表规定了断电(关闭)下降时间 tramp1 的要求、必须在 0.2ms 和 20ms 之间。 目前、TPS22965 使用 1000 pF 的外部 CT 电容器。 如图所示、TPS22965 似乎不满足 LCD 屏幕的断电时序要求。
您是否有解决此问题的方法? 或者、是否需要满足 LCD 屏幕 0.2 ms 至 20 ms 的 tramp1 要求? 谢谢你。