This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:LM5148 引脚 19 EN 被烧毁、引脚 14 SW 和引脚 10 GND 之间的电阻为 14.4 Ω、引脚 14 SW 和引脚 15 CBOOT 之间的电阻为 11.8 Ω

Guru**** 2594660 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576993/lm5148-lm5148-pin-19-en-is-burned-out-the-resistance-between-pin-14-sw-and-pin-10-gnd-is-14-4-ohms-the-resistance-between-pin-14-sw-and-pin-15-cboot-is-11-8-ohms

器件型号:LM5148


LM5148 test.docx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的问题。 我们的专家将会深入研究、并回复您 Shen

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shen:

    发送该设计的原理图和完整的快速入门文件、以便我可以对其进行查看。 PCB 布局也很有用。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图用于将 DC24V (DC18V-DC36V) 转换为 DC15V 2A。PCB 具有从第 1 层到第 6 层的接线。

    LM5148 引脚 19 EN 被烧毁、引脚 14 SW 和引脚 10 GND 之间的电阻为 14.4 欧姆、引脚 14 SW 和引脚 15 CBOOT 之间的电阻为 11.8 欧姆、引脚 15 CBOOT 和引脚 10 GND 之间的电阻为 5 欧姆

    LM5148 SW与GND 14.4R、CBOOT与SW 11.8R、CBOOT与GND 5R 波形相关测试如下所示

     

    有两个不明确的要点;请与产品线确认。 谢谢你。

    1. 在正常工作期间、当下部晶体管 Q13 导通时、下部晶体管 DS 上的电压约为 8V。 是否存在直接传导的风险?  

    图 1:通道 1 Q13_GS、通道 2 Q12_GS、通道 3 Q13_DS (SW)、负载为 0.3A

    1. 由于 EN 连接到 VIN、因此当 VIN 电压达到约 16V 时(如图 2 所示)、在上部 MOSFET 关断和下部 MOSFET 导通之间存在 20ns 的死区时间、如图 3 所示。 在图 4 中、由于电感器电流为负值、上部 MOSFET二极管导通、并且下部 MOSFET DS 电压不会下降。 20ns 后、较低的 MOSFET GS 开启、将较低的 MOSFET 的 DS 拉至 0V、导致 DS 电压振荡、并且引脚 14 上出现负电压。 请帮助分析这种工作条件是否会导致 LM5148 SW 和 GND 之间短路。  

    图 2:通道 1 Q13_GS、通道 2 Q13_DS、通道 3 C82 电压、通道 4 L9 电流。 负载电流 0.3A

    图 3:通道 1 Q13_GS、通道 2 Q12_GS、通道 3 C82 电压、通道 4 110V 输入电流。 负载电流 0.3A

    图 4:通道 1 Q13_GS、通道 2 Q13_DS、通道 3 C82 电压、通道 4 L9 电流。 负载电流 0.3A

     

    通道 1 Q13_GS、通道 2 Q13_DS、通道 3 C82 电压、通道 4 L9 电流。 负载电流 0.3A

    通道 1 Q13_GS、通道 2 Q13_DS、通道 3 C82 电压、通道 4 L9 电流。 负载电流 0.3A

    通道 1 Q13_GS、通道 2 Q13_DS、通道 3 C82 电压、通道 4 L9 电流。 负载电流 0.3A

    通道 1 Q13_GS、通道 2 Q13_DS、通道 3 C82 电压、通道 4 L9 电流。 负载电流 0.3A

    通道 1 Q13_GS、通道 2 Q13_DS、通道 3 C82 电压、通道 4 L9 电流。 负载电流 0.3A

    通道 1 Q13_GS、通道 2 Q13_DS、通道 3 C82 电压、通道 4 L9 电流。 负载电流 0.3A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这是故障芯片的照片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Guru:

    如果您需要原始 PCB 文件、请向我发送您的电子邮件。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否完成了快速入门计算器?  https://www.ti.com/tool/LM5148-LM25148DESIGN-CALC 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请附上该文件、以便我能够对其进行审阅。 为什么要将控制器用于 2A 负载? 我们通常会使用转换器或模块来实现 2A 电流。 此处的环路仅为 6kHz、非常慢。

    此外、220uF 输出电解电容器的 ESR 是多少? 4 x 10uF 陶瓷电容器必须因电压而降额(并且不会使有效 ESR 降至 1mΩ)。 准确表示 Cout 和 ESR 非常重要、因为这会影响补偿。  

    此外、Wurth 电感器很大...

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM5148_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_A4_5F00_DC24V_2D00_DC15V-2A.xlsx

    由于充电器的内部温度达到 70°C、因此使用了具有外部 MOS 解决方案的降压控制器。

     220uF 输出电解电容器的 ESR 为 98mR

    4 x 10uF 陶瓷电容器为 GRM31CR71E106K  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是电解电容器器件型号? 它必须是聚合物而不是铝、才能在整个温度范围内提供稳定的 ESR。