主题中讨论的其他器件: BQ25756
尊敬的专家:
我们希望就该问题向客户寻求帮助:
我希望使用一个可以接受直流输入(有或无电流限制)或太阳能输入的 6S 锂离子电池的 UPS。 理想的情况是、当连接到合适的直流输入时、可以对电池进行充电和断开、以便降压/升压 转换器提供 CCM 来为系统电源轨供电而无需稳压。 这是可以接受的 — 系统电源轨应为 15V 至 30V(电源与电池一样处于这一范围内)。 连接太阳能时、电池应首先为系统电源轨供电、然后使用 mpt 辅助太阳能、也可能为电池充电。 具有外部微控制器、可在更改输入源时适当配置降压/升压转换器。
我的问题是如何使 BQ25750 参考原理图在可能的情况下更合适? 我目前所作的说明如下。
BQ25750:
具有电源路径控制功能、可 通过直接由输入供电的系统电源轨为电池单独充电。 可针对系统电源轨提升电池电压(不需要)。
对于太阳能输入、数据表建议将负载与电池并联。 当连接到直流电源时、这会导致电池性能下降、否则电池可能会断开连接。
我认为不可能改变 BATFET 的位置来实现电池断开或我在这方面有误? 也许有一个支持此功能的替代 IC? 我也在考虑 LTC4020、但它没有 MPPT 功能、因此我很难找到适合这项工作的 IC。
谢谢你。
此致、
阿奇·A·