This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:适用于 6S 锂离子直流/太阳能 UPS

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579198/bq25750-for-6s-li-ion-dc-solar-ups

器件型号:BQ25750
主题中讨论的其他器件: BQ25756

尊敬的专家:

我们希望就该问题向客户寻求帮助:

我希望使用一个可以接受直流输入(有或无电流限制)或太阳能输入的 6S 锂离子电池的 UPS。 理想的情况是、当连接到合适的直流输入时、可以对电池进行充电和断开、以便降压/升压 转换器提供 CCM 来为系统电源轨供电而无需稳压。 这是可以接受的 — 系统电源轨应为 15V 至 30V(电源与电池一样处于这一范围内)。 连接太阳能时、电池应首先为系统电源轨供电、然后使用 mpt 辅助太阳能、也可能为电池充电。 具有外部微控制器、可在更改输入源时适当配置降压/升压转换器。
我的问题是如何使 BQ25750 参考原理图在可能的情况下更合适? 我目前所作的说明如下。

BQ25750:
具有电源路径控制功能、可 通过直接由输入供电的系统电源轨为电池单独充电。 可针对系统电源轨提升电池电压(不需要)。
对于太阳能输入、数据表建议将负载与电池并联。 当连接到直流电源时、这会导致电池性能下降、否则电池可能会断开连接。

我认为不可能改变 BATFET 的位置来实现电池断开或我在这方面有误? 也许有一个支持此功能的替代 IC? 我也在考虑 LTC4020、但它没有 MPPT 功能、因此我很难找到适合这项工作的 IC。

谢谢你。

此致、
阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    感谢您的研究。 我有几个关于系统的问题:

    • 来自外部适配器的输入电压是多少?太阳能电池板的 VOC 是多少?
      • 系统电压是否需要独立于太阳能电池板进行调节?
    利用太阳能输入、数据表建议将负载与电池并联。 当连接到直流电源时、这会导致电池性能下降、否则电池可能会断开连接。
    • 您能告诉我最大系统负载是多少吗? 如果系统负载过高、则可能会导致太阳能电池板上的电压崩溃。 如果是这种情况、您可能需要使用 BQ25756 等非电源路径 IC、并使用电子保险丝或理想二极管 IC 在电池电压和输入电压之间切换。
    • 您能否快速绘制系统的方框图、以便我更好地了解应用?
    连接太阳能时、电池应首先为系统电源轨供电、然后使用 mpt 辅助太阳能、还可能为电池充电。 我有一个外部微控制器、用于在更改输入源时适当配置降压/升压转换器。[/报价]
    • 我认为 BQ25750 不能实现这一点。 您可能需要使用专用的负载开关 IC 来更改电源之间的功率。 此外、如果没有电池或系统负载、BQ25750 上的 MPPT 也无法正常工作。

    如果这有道理、请告诉我。 如果您对负载开关或电子保险丝有任何疑问、敬请咨询相关专家。

    此致、
    Ethan Galloway