This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:询问 TPS4H160BQPWPRQ1 电池短路保护和通道独立性

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578339/tps4h160-q1-inquiry-about-tps4h160bqpwprq1-short-to-battery-protection-and-channel-independence

器件型号:TPS4H160-Q1


尊敬的 TI 支持团队:

我当前正在使用 TPS4H160BQPWPRQ1 作为中的电子保险丝控制器 24 V 叉车应用 。 在我的设计中、是器件的 输入电源 (VS) 12V 、我想确认、如果输出意外短接至、此配置是否合适 24 V 电池

此外、请您确认是否正确 VS1、VS2、VS3 和 VS4 内部是独立的吗?

为了保护,我添加了 肖特基二极管 从每个输出端传输到输入端、以防止负载侧出现反向电流。 请告知这是否是合适的方法、并查看我的配置。

感谢您的支持。

image.png

此致、
Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smith:

    VS 引脚均 在内部连接、需要在外部连接在一起。 每个引脚不需要单独的二极管;您可以将 VS 引脚连接在一起、然后只需在该路径上放置一个阻断二极管。  

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smith:

    以下是正确读取故障引脚上“低电平“输出的正确配置。 在上述配置下、它将是一个分压器并影响引脚读数。  

    因此、理想情况下每个通道都可以处理 2.5A 电流、但由于相互发热(如果一个 FET 导通,另一个通道会出现轻微的温度变化)、如果所有四个通道都被使用、则电流可能约为 2A。

    谢谢、

    Rishika Patel