This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:NTC 外部电路问题

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576629/bq76952-ntc-external-circuit-question

器件型号:BQ76952


工具/软件:

专家、

TI 的 AFE 温度检测似乎使用内置的内部基准源和上拉电阻、只需一个外部热敏电阻。 但是、内部上拉电阻默认为 18.3K(范围:14.4-21.6)、此值具有较大的误差(最小值和最大值)并可能导致较大的温度偏差。 此外、只有连接 1 个外部热敏电阻很容易导致热插拔问题。 BQ76952 是否可以使用外部电路(REF +电阻器网络)解决方案? 我们现在的 MP2796 可以使用外部 18k 电阻器+ NTC。 如果 BQ76952 也可以使用外部电路、那么有什么示例吗?

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MP2796 电路:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joyce、

    内部上拉电阻器可配置为 18 千欧或 180 千欧。 我已将此内容粘贴到下面:

    该器件还可支持多达 9 个外部热敏电阻。

    这是否能回答客户的问题? 如果没有、请告诉我。

    此致、

    Rohin Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohin:

    不可以、对于您展示的图片、这只意味着我们支持内部上拉电阻器、但客户更喜欢外部上拉电阻器。 客户在想我们是否可以像 MPS 器件那样使用外部上拉电阻器、如上所示。 提出此问题的原因有 2 个:

    1. EC 表中显示的内部上拉电阻值变化很大(14.4k Ω 至 21.6k Ω)、这可能会导致精度问题。  

    2.当 NTC 插入设备损坏时出现 ESD 问题。

    Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joyce、

    用户应能够通过以下方法使用自己的外部上拉电阻:通过无上拉选项/ADCIN 功能配置 TS 引脚、并选择自己的自定义温度模型(如果它与我们的 18k/180k 温度模型不匹配)

    允许热敏电阻的典型引脚的绝对最大值为 VSS + 6V。 如果担心 ESD 损坏、用户也可以添加一些外部保护。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    感谢您的回答以及基于您使用外部电阻器(例如 10k Ω)的评论的另一个紧急问题:

    1.如果客户想使用 1.8V 基准、他们可以使用我们的内部 REG18 吗? 外部 10k Ω 上拉电阻器是否可以连接到 REG18 引脚? 通过这种连接、假设这将是数据表中指定的“仅供内部使用“的用例? 现在、如下所示的部分 SCH(外部上拉 10k Ω 电阻器拉出了 REG18)是正确的吗?

    对于上面该主题中显示的 MPS 器件方框图、NTCB 引脚(从内部 VREF 路由)可以从外部连接到外部上拉电阻器、但上面的 BQ76952 方框图显示 REG18 在内部路由到 500 Ω、数据表要求 REG18 不能用于外部负载、而只能用于内部负载。

    2.或者说、您能否简单地帮我们起草一个图表、说明如何基于 BQ76952 与外部上拉电阻器来设计 NTC 电路?

    谢谢!

    Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexis,

    我想我自己得出了结论:上面的联系是错误的。 如果要使用外部上拉电阻器、则不能在外部使用 REG18、唯一的解决方案是使用配置的 1.8V REG1 或 REG2。

    看似使用 REG1/REG2 时、将 TSx 用作完整电压的 ADC 输入、而 BQ76952 侧将无法实现与温度相关的保护。

    您能否帮助检查我上述理解是否正确?

    Joyce