工具/软件:
专家、
TI 的 AFE 温度检测似乎使用内置的内部基准源和上拉电阻、只需一个外部热敏电阻。 但是、内部上拉电阻默认为 18.3K(范围:14.4-21.6)、此值具有较大的误差(最小值和最大值)并可能导致较大的温度偏差。 此外、只有连接 1 个外部热敏电阻很容易导致热插拔问题。 BQ76952 是否可以使用外部电路(REF +电阻器网络)解决方案? 我们现在的 MP2796 可以使用外部 18k 电阻器+ NTC。 如果 BQ76952 也可以使用外部电路、那么有什么示例吗?
Joyce