This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:睡眠模式下的上限延迟时间

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577399/bq27z746-upper-limit-delay-time-in-sleep-mode

器件型号:BQ27Z746


感谢您的关注、我们和我们的客户都想知道睡眠模式下电压/电流保护的最大实际测量延迟时间是多少?

电压时间=5s;DSG/CHG 弛豫时间=30s;DSG/CHG 电流阈值 20mA;
CUV/OCD 延迟时间(设定值)= 1s;
在睡眠模式下、提供一个可以将 OCD、例如 1A 三个选项的负载。
实际最长延迟时间由哪些具体的时间组成? 电流或电压保护是否相同、原因是 SLEEP 模式下存在不同的更新间隔?

作为参考、在正常模式下、我曾经测试过 OCD 延迟时间= 3s;从睡眠模式开始、测试过最大 OCD delay=5s;将 set-delay-value 更改为 5s、然后从 sleep=9s 更改为 max.OCD delay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     ~还需要方法来计算硬件保护的最大实际延时时间,希望您的关注,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配此问题、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果电流为 1A、则电量监测计不应处于 SLEEP 模式。 我假设您将电量监测计配置为在电流达到这么高时退出睡眠模式。 有关从睡眠条件退出的信息、请参阅 7.3.1 中的表。 高电流通常会触发唤醒比较器、因此这会立即唤醒电量监测计、并开始测量电流并每秒运行一次其算法。 延迟时间相对于电量监测计的 1 秒周期时序、因此 保护延迟可能比预期晚 1 秒(如果在进行上次测量后立即超过阈值)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的分析,是的从睡眠到睡眠的最长延迟时间,并不总是 保持 在睡眠模式。 我仍然困惑不解为什么它会立即退出睡眠模式、因为表 7.3.1 描述“器件每次电压时唤醒一次、以测量电压和温度。器件继续执行库仑计数并更新电流

    每 4 秒“是否表示不会立即测量电流或电压?
    更多,如何理解 恢复正常,但 要等到 4S 电流测量。测试数据显示延迟时间超过设定值 2 秒以上,甚至超过 4S。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个唤醒比较器可比测量间隔更快地将其从睡眠状态中退出。 电量监测计更新电流不需要 4 秒的时间。

    固件保护会在 1 秒周期内运行、因此一旦电量监测计退出睡眠状态并测量电流(1 秒后)、电量监测计将运行保护代码、它将针对每个固件控制的保护事件应用所有规则。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。虽然波形显示了不同的情况。
    请问您是否指的是硬件 I-WAKE?这确实有助于了解延迟放电电流保护、但是否有其他用于充电电流保护/电压保护和温度保护的即时唤醒参数设置? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电量监测计需要唤醒才能正常工作固件保护、因为这些电量监测计每秒需要活动测量一次。

    没有任何其他设置可唤醒电量监测计。 请注意、无论 SLEEP 或 NORMAL 模式如何、硬件保护 (supercomp) 都仍然有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在该产品中、硬件保护阈值 比固件保护阈值更宽松、保护延迟时间更短。

    此配置是否合理? 在这种情况下、它是否会导致更长的固件唤醒时间和延迟保护持续时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其思路是让保护器立即防止严重情况(极端电流,极端电压)(因为它有硬件比较器来这样做,这不需要运行固件)、并且每当固件运行其转换和保护代码(正常模式下为 1 秒周期)时、保护器就会防止不太严重的情况。

    这就是硬件保护阈值通常高于(也更加精细)固件保护阈值的原因。