This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26630-33EVM:\FLT 引脚在发生 OVP 事件后保持激活状态

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS26630-33EVM, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572676/tps26630-33evm-flt-pin-remains-activated-after-an-ovp-event

器件型号:TPS26630-33EVM
主题中讨论的其他器件: TPS2663

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

请分析以下情形:

在某些 OVP 测试期间、我注意到、即使 OVP 条件结束、FLT 引脚也会保持激活(低电平)。

我的原始电路驱动螺线管驱动器电路、我不使用 TPS26630 反极性保护、因此 B_GATE 和 DRV 引脚悬空、IN 和 IN_SYS 连接到同一节点。

为了排除原始电路的任何行为、我将该方案移植到了 TPS26630-33EVM、并且出现了相同的问题。

EVM 适配:

D2、Q1 和 Q2 未安装;

R14 和 R15 已安装;

MODE 设置为 GND(自动重试);

OVP 限值是 EMV 原始限值(约~33V)

OVP 脉冲在 36V 时为 500ms、并返回至 24V。

输出中没有负载。

黄色:VIN;蓝色:VOUT;绿色:\FLT

我结束 OVP 条件并等待很长时间无关紧要;/FLT 保持低电平。

我注意到、如果我在输出端施加任何负载 (> 1mA)、则行为如预期的那样:

另一种行为:当我与 DRV 引脚交互(例如触摸手指或使用万用表读取电压)时、/FLT 标志会返回到预期状态。

问题在于反向电流检测、与 OVP 后电容器保持的输出电压是否相关、但在我的运行中、螺线管驱动器大部分时间都保持禁用状态。

安装反极性保护后、不会出现该行为。

如何在不使用\SHDN 引脚或不对源进行下电上电的情况下跳过此问题?

此致、

Ricardo Borges

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ricardo  

    感谢您的耐心

    我能得到实验的示意图 吗?

    此致  

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sailendra:

    TPS26630-33EVM 原理图并进行了一些修改:

    D2、Q1 和 Q2 未安装;

    R14 和 R15 已安装;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ricardo、

    很抱歉耽误你的时间。

    我将接管这一主题。

    当您关断 VIN 时、是 VOUT > VIN。 您能以较低的 V/div 查看吗?

    即使没有 Q2、如果 VOUT > VIN、TPS2663 也会检测反向电流。

    FLT 将在 RCB 期间置为有效。

    谢谢  
    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    很抱歉耽误你的时间。

    我获得了一些缩放输入和输出电压的屏幕截图、电路仍然与上面注释的相同。  

    黄色:VIN1

    粉色:VOUT1

    蓝色:FLTb1

    OVP 事件后。 空载。

    下电上电后或\SHDN 下电上电后。 空载。

    空载时的输入和输出电压几乎相同、平均值差约为~5mV (VIN1-VOUT1)

    我使用最近校准的直流万用表进行了仔细检查、结果一致。

    我注意到数据表中的 V (FWDTH)。 在 VIN1-FLT VOUT 达到\FLT 标志的~57mV 差值后、是否必须对输出进行放电?

    谢谢你

    Ricardo Borges