主题中讨论的其他器件: TPS2663
工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
请分析以下情形:
在某些 OVP 测试期间、我注意到、即使 OVP 条件结束、FLT 引脚也会保持激活(低电平)。
我的原始电路驱动螺线管驱动器电路、我不使用 TPS26630 反极性保护、因此 B_GATE 和 DRV 引脚悬空、IN 和 IN_SYS 连接到同一节点。
为了排除原始电路的任何行为、我将该方案移植到了 TPS26630-33EVM、并且出现了相同的问题。
EVM 适配:
D2、Q1 和 Q2 未安装;
R14 和 R15 已安装;
MODE 设置为 GND(自动重试);
OVP 限值是 EMV 原始限值(约~33V)
OVP 脉冲在 36V 时为 500ms、并返回至 24V。
输出中没有负载。
黄色:VIN;蓝色:VOUT;绿色:\FLT

我结束 OVP 条件并等待很长时间无关紧要;/FLT 保持低电平。
我注意到、如果我在输出端施加任何负载 (> 1mA)、则行为如预期的那样:

另一种行为:当我与 DRV 引脚交互(例如触摸手指或使用万用表读取电压)时、/FLT 标志会返回到预期状态。
问题在于反向电流检测、与 OVP 后电容器保持的输出电压是否相关、但在我的运行中、螺线管驱动器大部分时间都保持禁用状态。
安装反极性保护后、不会出现该行为。
如何在不使用\SHDN 引脚或不对源进行下电上电的情况下跳过此问题?
此致、
Ricardo Borges