工具/软件:
我设计和组装了两个版本的电路板,使正确的电压为 AMOLED 显示屏,但负电压轨是令人难以置信的弱,从–5.2 伏在空载下下降到–750 毫伏在微薄的 100mA 负载,并具有非常丑陋的输出纹波(这种纹波在空载期间不存在). 正电源轨在预期的相同负载下从 4.87 伏降至 4.67 伏、因为转换器已连接、可在负载下提供稳定的 4.6 伏正电源轨。
下面是原理图图片。

出现弱负电源轨的原因可能是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我设计和组装了两个版本的电路板,使正确的电压为 AMOLED 显示屏,但负电压轨是令人难以置信的弱,从–5.2 伏在空载下下降到–750 毫伏在微薄的 100mA 负载,并具有非常丑陋的输出纹波(这种纹波在空载期间不存在). 正电源轨在预期的相同负载下从 4.87 伏降至 4.67 伏、因为转换器已连接、可在负载下提供稳定的 4.6 伏正电源轨。
下面是原理图图片。

出现弱负电源轨的原因可能是什么?
您好 Patrick、
VIN 为+5V、下面是从正电源轨和负电源轨捕获的一些信号。
https://imgur.com/a/VbuJ9WE 空载期间的正电源轨。
https://imgur.com/a/EUiOwvg 负载期间的正电源轨。
https://imgur.com/a/X4thLGK 空载期间的负电源轨。
https://imgur.com/a/ZvkRb3p 负载期间的负电源轨。
https://imgur.com/a/thMFUT6 PCB 具有 TPS65131 和一些用于 AMOLED 显示屏的额外电路。
我很抱歉没有上传图片,但是论坛网站拒绝了除原理图以外的任何图片。
此致
Hjalte