This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:双电源轨升压转换器的负电源轨与正电源轨相比异常弱

Guru**** 2693295 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575450/tps65131-negative-rail-of-split-rail-boost-converter-being-abnormally-weak-compared-to-positive-rail

器件型号:TPS65131


工具/软件:

我设计和组装了两个版本的电路板,使正确的电压为 AMOLED 显示屏,但负电压轨是令人难以置信的弱,从–5.2 伏在空载下下降到–750 毫伏在微薄的 100mA 负载,并具有非常丑陋的输出纹波(这种纹波在空载期间不存在). 正电源轨在预期的相同负载下从 4.87 伏降至 4.67 伏、因为转换器已连接、可在负载下提供稳定的 4.6 伏正电源轨。

下面是原理图图片。

出现弱负电源轨的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hjalte:

    VIN 电压是多少? 您能否将输出纹波波形与负载电流一起上传至同一个示波器捕获结果?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick、

    VIN 为+5V、下面是从正电源轨和负电源轨捕获的一些信号。

    https://imgur.com/a/VbuJ9WE  空载期间的正电源轨。

    https://imgur.com/a/EUiOwvg 负载期间的正电源轨。

    https://imgur.com/a/X4thLGK 空载期间的负电源轨。

    https://imgur.com/a/ZvkRb3p 负载期间的负电源轨。

    https://imgur.com/a/thMFUT6 PCB 具有 TPS65131 和一些用于 AMOLED 显示屏的额外电路。

    我很抱歉没有上传图片,但是论坛网站拒绝了除原理图以外的任何图片。

    此致

    Hjalte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hjalte:

    您是否能够使用更低的 VIN(例如 3.3V)? 由于 VPOS 由升压转换器生成、因此它要求 VIN 低于输出电压。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick、

    很抱歉晚才回复。 实际上、将 VIN 降低到 4.2 伏之类的电压可解决问题。

    此致

    Halte