This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62843:IQ 和 ISD

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62840, TPS62843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578834/tps62843-iq-and-isd

器件型号:TPS62843
主题中讨论的其他器件:TPS62840

尊敬的支持团队:

我对 TPS62843 和 TPS62840 的规格进行了比较。
IQ 和 ISD 数据是否“流入 VIN“、是否不包括“流入 VIN“ VOS?

image.png

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dice-K 您好:

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    Iq 和 ISD 仅在 VIN 下测量。

    对于 ISD、由于器件处于关断状态、因此没有输出电压、因此也会没有电流。

    对于  Iq 的开关情况 、该值间接包括输出的所有漏电流(也包括 VOS)。

    在非开关情况下、会强制 VOS 略高于目标电压、以避免开关。 因此、这里进入 VOS 的漏电流由外部提供、从而降低进入 VIN 的 IQ。

    此致、

    Andreas。