主题中讨论的其他器件:TPS25983、 TPS25981
工具/软件:
尊敬的专家:
我的客户正在考虑使用 TPS259827 和 TPS259540。
他们对 反向电压特性有三个问题。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
——
我们正在考虑 在我们的产品中使用 TPS259827 和 TPS259540 来实现电路保护。
TPS259827ONRGER 24V 和 12V 电源轨
TPS259540DSGR 12V、5V 和 3.3V 电源轨
我们意识到、这些产品的 Vout 在断电时需要低于 Vin+0.3V。
负载条件以及 Vin +0.3V 的时间 如下:
步进电机反电动势(几秒)
47μF 陶瓷电容器(几分钟)
珀耳帖元件(几十分钟)
1.在这两种情况下,我相信电流是连续的 ,超过了绝对最大额定值。
这种理解是否正确?
2. 当关断期间 Vout > Vin + 0.3V 时、应该使用什么设计?
可以考虑采取哪些对策?
是否可以使用外部电路来解决此问题?
如果我需要更改设备、请告知我您推荐的产品。
3.失败模式
我在评估期间没有遇到任何故障、但我想知道哪些类型的故障是可能的。
ーーー μ s
感谢您提前提供的大力帮助。
此致、
Shinichi