This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27532-G1:检查 SOH 中的拼写错误(SLUUB04.pdf 第 18 页)

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578235/bq27532-g1-check-for-typos-in-soh-sluub04-pdf-p-18

器件型号:BQ27532-G1


大家好、团队。

我正在尝试引用 SOH 值。

关于 SLUUB04.pdf 第 18 页上的 StateofHealth (),不是 0x28 和 0x29 拼写错误吗?

0x28 是十进制数 28、存在拼写错误。 实际为 0x1c。
0x29 为十进制 29、这是一个拼写错误。 实际为 0x1d。

image.png

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已在团队内分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它们有拼写错误。 正确的值为十六进制 0x1C 和 0x1D。 该值应为十进制 28 和 29、不应是 0x28 和 0x29。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dominik、Alan、

    好的。 感谢您的确认。