This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:UCD3138 UART 中断

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A, UCD3138128, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573122/ucd3138a-ucd3138-uart-interrupt

器件型号:UCD3138A
Thread 中讨论的其他器件: UCD3138128UCD3138

工具/软件:

您好、  

UCD3138A 上的 CIM 没有 UART0 的屏蔽、只有 UART1 和 2

UART0 是否使用不同的中断处理程序? 如何计算? 如果附带一些示例代码、它会更好。

提前感谢!!

Zirun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirun、

    我将于明天作出回应。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonathan、这方面的更新内容是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirun、

    对延迟深表歉意。

    您正在使用哪个文件和项目构建 UCD3138A? 我找不到与您的掩码相同的文件。 您能否向我发送包含这些 CIMINT 定义的文件、以便我进一步调查?

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:  

    我不确定如何在此处上传文件。 名为 cyclone_defines.h 的工程文件  

    我在数据表中发现 Uart0 Rx 和 Tx ISR 掩码位为 5 和 6。 标头中定义为 UART1 Rx 和 UART1 Tx。  

    尝试使用这两位掩码并正常工作。 要么我使用的头文件/工具链版本错误、要么这里有一个拼写错误。

    Zirun   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirun、

    我今天将作出答复。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirun、

    是的、您回答正确。 头文件名为 UART1 和 UART2、尽管它们实际上应该与 UART0 和 UART1 模块相对应。  

    您可以在 E2E 上上传文件、方法是转到 Insert -> Image/video/file。 下面是正确的 UCD3138128 cycle_defines.h 头文件。 我使用其他 UCD3138 构建(例如 UCD3138 头文件)进行了检查、这些版本还使用 UART1 和 UART2 术语。

    e2e.ti.com/.../ucd3138128_5F00_cyclone_5F00_defines.h

    此致、

    Jonathan Wong