Thread 中讨论的其他器件: UCD3138128、 UCD3138
工具/软件:
您好、
UCD3138A 上的 CIM 没有 UART0 的屏蔽、只有 UART1 和 2

UART0 是否使用不同的中断处理程序? 如何计算? 如果附带一些示例代码、它会更好。
提前感谢!!
Zirun
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
UCD3138A 上的 CIM 没有 UART0 的屏蔽、只有 UART1 和 2

UART0 是否使用不同的中断处理程序? 如何计算? 如果附带一些示例代码、它会更好。
提前感谢!!
Zirun
您好、Zirun、
是的、您回答正确。 头文件名为 UART1 和 UART2、尽管它们实际上应该与 UART0 和 UART1 模块相对应。
您可以在 E2E 上上传文件、方法是转到 Insert -> Image/video/file。 下面是正确的 UCD3138128 cycle_defines.h 头文件。 我使用其他 UCD3138 构建(例如 UCD3138 头文件)进行了检查、这些版本还使用 UART1 和 UART2 术语。
e2e.ti.com/.../ucd3138128_5F00_cyclone_5F00_defines.h
此致、
Jonathan Wong