工具/软件:
我遇到了这样一个问题:充电器在 Vin=15V、VSET 设置为 4.15V、ISET 设置为 40mA、 带有(上拉电阻)的 STAT 引脚为低电平以指示其充电、但是当我移除输入电源时、充电器保持充电状态。 VIN 测量值与电池电压相同、且 STAT 引脚仍为低电平。 我已经尝试使用 10K 电阻器加载 Vin 并保持在电池电压。 内部 FET 似乎已导通。
我可以使 BQ25276J 退出充电模式的唯一方法是将 TS 短接至地或断开电池。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我遇到了这样一个问题:充电器在 Vin=15V、VSET 设置为 4.15V、ISET 设置为 40mA、 带有(上拉电阻)的 STAT 引脚为低电平以指示其充电、但是当我移除输入电源时、充电器保持充电状态。 VIN 测量值与电池电压相同、且 STAT 引脚仍为低电平。 我已经尝试使用 10K 电阻器加载 Vin 并保持在电池电压。 内部 FET 似乎已导通。
我可以使 BQ25276J 退出充电模式的唯一方法是将 TS 短接至地或断开电池。
嗨、Bill、我在 2 台设备上看到了这种行为。 我已经对此做了更多的调查、并注意到我可以通过两种方式使其正常运行。 1) 断开电源导线与我的工作台电源,而不是禁用电源的输出。 2) 减少电池导线中的任何回路。 (在我的设置中,我要切断电池的正极导线,以便使用万用表测量充电/放电电流。) 这使我认为 它要么与 V_SYS 上的缓慢下降时间有关、因为电源存在大容量电容。 (我还没有机会用示波器来测量它)。 或者、这可能是由于大环路导致电池引线上产生的噪声所致。