This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25176J:移除输入电源后、充电器保持活动状态

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25176J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573965/bq25176j-charger-remains-active-when-input-supply-is-removed

器件型号:BQ25176J


工具/软件:

我遇到了这样一个问题:充电器在 Vin=15V、VSET 设置为 4.15V、ISET 设置为 40mA、 带有(上拉电阻)的 STAT 引脚为低电平以指示其充电、但是当我移除输入电源时、充电器保持充电状态。 VIN 测量值与电池电压相同、且 STAT 引脚仍为低电平。 我已经尝试使用 10K 电阻器加载 Vin 并保持在电池电压。 内部 FET 似乎已导通。

我可以使 BQ25276J 退出充电模式的唯一方法是将 TS 短接至地或断开电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    检查这个问题、必须在实验室中设置器件。  努力在明天之前为您提供答案。

    您有我可以查看的原理图吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、我的原理图如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    V_SYS 节点是否直接连接到输入电源、该节点上是否没有其他元件? 从 BATT+到 V_SYS 是否有任何可能绕过充电器的路径?

    如果 VIN 上施加负载、电池是否会消耗电能并为负载供电?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、电源直接连接到 V_SYS。 有一个有线或电路连接到 V_SYS 、用于启用开关稳压器、但没有从电池到 V_SYS 的路径。 在这种情况下、V_SYS 处于 4.1V(电池电压)、因此稳压器保持启用状态(不是预期功能)。 是的、如果 I LOAD V_SYS 为 1K、则电池会消耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David  

    感谢您提供更多信息。

    仍在尝试了解此行为的原因。  BQ25176J 具有低功耗睡眠模式、将在 VIN < VOUT + VSLEEP 时关闭器件。  VIN 必须高于睡眠阈值 (30mV) 才能使器件生效。  在 SLEEP /VIN 和 PG 中、引脚应该为高电平、即使 VIN = VOUT 也是如此。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    我已经使用您在 EVM 上的工作条件检查了实验室中的 BQ25176J 睡眠/关断行为。   没有发现任何问题、器件将断电、/STAT 和 PG 将变为高电平、Vin 变为低电平。

    输出端与输入端之间没有电流迹象、电池静态电流处于 0.35uA 范围内。

    您在多少个单位上看到了这种行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bill、我在 2 台设备上看到了这种行为。 我已经对此做了更多的调查、并注意到我可以通过两种方式使其正常运行。 1) 断开电源导线与我的工作台电源,而不是禁用电源的输出。 2) 减少电池导线中的任何回路。 (在我的设置中,我要切断电池的正极导线,以便使用万用表测量充电/放电电流。) 这使我认为 它要么与 V_SYS 上的缓慢下降时间有关、因为电源存在大容量电容。 (我还没有机会用示波器来测量它)。 或者、这可能是由于大环路导致电池引线上产生的噪声所致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    如果你能捕捉到缓慢的下降时间,我可以尝试在这里复制它,理解它可能是困难的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、下面是关闭期间电源的示波器捕获图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢——将在实验室中尝试  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    我在实验室中进行了类似的 Vin 下降速率测试、但仍然无法重现问题。

    为了仔细检查、您会看到 STAT 引脚保持低电平、电流从 OUT 流向 Vin(关于 100mA?)。

    我现在要看它更多,但在这一点上没有成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill、是的、STAT 引脚保持低电平。 输入端的电压 (V_SYS) 衰减为电池电压(请参阅上面的示波器屏幕截图)。 输入与电池的连接具有低阻抗。 我可以使用一个没有压降的 1K 电阻加载 V_SYS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bill、这个问题的原因是一个 22nF 馈通电容器连接到我的电池 NTC、而我出于 EMC 原因添加了该电容器。 (连接到 TS 引脚) 我稍后发现、这也导致了在某些条件下上电出现问题。 移除 22nF 馈通后(替换为 0r 电阻器)、电路按预期工作。 非常感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    感谢您的更新。

    22nF 电容器馈通是如何连接的?  与 TS 引脚一致并与 BQ25176J 接地平面接地?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、是、连接 在电池 NTC 和 TS 引脚之间。 连接到接地层的接地焊盘。