《Thread 中讨论的其他器件: AM3359》
您好、该工程从 BeagleBone 解决方案中汲取灵感、使用 TPS65217+AM3359 通过 AC 和 USB 引脚为 PMIC 供电。 发出 sudo poweroff 命令后、系统会重新启动、但 TPS65217 无法进入睡眠模式。 测试 wakeup 和 Powr-in 引脚的波形会在 Powr-in 中显示异常脉冲。 使用 PB-IN 按钮、Powr-IN 引脚上没有异常脉冲、但无法进入睡眠模式。 无法进入 SLEEP 模式的原因是什么。 以下是发出 sudo poweroff 命令后以及使用 PB-in 按钮休眠时的 Powr-in 和唤醒时序图。 谢谢!!