This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:TPS65217 无法睡眠问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217, AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577506/tps65217-tps65217-unable-to-sleep-issue

器件型号:TPS65217
《Thread 中讨论的其他器件: AM3359》

您好、该工程从 BeagleBone 解决方案中汲取灵感、使用 TPS65217+AM3359 通过 AC 和 USB 引脚为 PMIC 供电。 发出 sudo poweroff 命令后、系统会重新启动、但 TPS65217 无法进入睡眠模式。 测试 wakeup 和 Powr-in 引脚的波形会在 Powr-in 中显示异常脉冲。 使用 PB-IN 按钮、Powr-IN 引脚上没有异常脉冲、但无法进入睡眠模式。 无法进入 SLEEP 模式的原因是什么。 以下是发出 sudo poweroff 命令后以及使用 PB-in 按钮休眠时的 Powr-in 和唤醒时序图。 谢谢!! 0f7ee788f679589cf23e9e6bc60d07fc.png67d87ebf3b53f56c7fc1f12e4440f0d2.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红强、  

    您能否阐明 如何发送断电命令、该设置的是 PMIC 的 SEQDWN 位还是 OFF 位?

    器件只能 从 ACTIVE 模式进入 SLEEP 模式。  
    如果设置了 OFF 位、则器件将在 EN 为低电平时进入关断模式。

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、该器件通过 OFF 位置启用以进入睡眠模式

    2、这是否与通过 PB_IN 按钮实现的睡眠和配置相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以前版本的硬件能够使用 poweroff 命令进入休眠状态。 两者的区别在于、之前版本的 RTC 使用 AM3359 内部 RTC、使用外部备用电池、并使用 TPS65217 电源开关为 RTC 电路供电。 为了降低功耗、该版本使用外部 RTC 通过 IIC 总线与 AM3359 交换数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的洪强:  

    感谢您提供的信息。  

    初始断电后 OFF 位应重置回 0b、在尝试设置为睡眠模式之前请检查它是否为 0。  

    POWER_EN 引脚在原理图中是否有任何其他连接?  

    由于该信号来自处理器、因此也可以向 AM335x 团队询问 PMIC_POWER_EN 输出中的异常脉冲。  

    此致、  
    Sarah