请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350主题中讨论的其他器件:EV2400
工具/软件:
ZIP 中的 Python 脚本引用了 bq80xrw.dll、但仅包含了 bq80xusb.dll。
我想澄清以下几点:
1) 在此用例中、bq80xusb.dll 是否等同于 bq80xrw.dll?
2) 另外,DLL 似乎是 32 位—是否有 64 位版本可用?
3) 该端口是否适用于 EV2400?
如果您能分享任何澄清信息或其他资源、我将不胜感激。