This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:BQ78350:用于生产用途的编程

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568144/bq78350-bq78350-programming-for-production-purpose

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件:EV2400

工具/软件:

ZIP 中的 Python 脚本引用了 bq80xrw.dll、但仅包含了 bq80xusb.dll。

 

我想澄清以下几点:

1) 在此用例中、bq80xusb.dll 是否等同于 bq80xrw.dll?

2) 另外,DLL 似乎是 32 位—是否有 64 位版本可用?

3) 该端口是否适用于 EV2400?

 

如果您能分享任何澄清信息或其他资源、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已在团队中分配、并将在可能的情况下通过答复进行跟进。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢您发送编修。 只需跟进、检查是否需要有关此方面的任何进展或其他信息。 感谢您的帮助!“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1.我相信我们需要更深入地检查. dll 以确认这一点。

    2.我不相信有 64 位可用。

    3.我认为它应该适用于 EV2400。

    此致、

    Anthony