您好:
由于它是小型电池供电应用、我的客户希望在小型低噪声和低 IQ 解决方案中创建 1 –2µA 恒定电流。 可由 1.8V 至 5.5V 的电源供电。
我过去见过使用 LDO 作为恒定电流、但电流大小不在 µAs μ A。

其中 R2 可以是 600k Ω、以便与 0.6V FB 电压结合使用、负载将设置为 1µA。 我选择 TLV772 是因为它是具有 FB 引脚的最小 LDO、但我担心的是:
- LDO 是否会在如此低的输出电流下保持稳定?
- 我们应该考虑为该应用选择更好的器件吗? FB 引脚的标称输入漏电流为 10nA、因此其约为所需输出电流的 1%(似乎合理)
谢谢、
John