Other Parts Discussed in Thread: BQ27427, BQ27427EVM, BQSTUDIO, EV2400
主题中讨论的其他器件:、 BQSTUDIO、 EV2400
工具/软件:
您好、我成功完成了一个学习周期(确定化学 ID 3142、电池误差小于 3%) 。 但我对黄金映像的导出有几个问题、目标是通过我电路板上的 I2C 将黄金映像编程到 bq27427 中。
-首先,通过使用带有黄金映像 (.gm.fs) 的 BQ studio 对 bq27427EVM 进行编程,我没有相干 SOC 测量(卡在 99%)。通过使用在学习周期结束时保存的.gg.csv 进行编程,我获得正确 SOC 测量的唯一时间是学习周期刚刚结束时。
-在完成学习周期后,在导出黄金映像之前,不清楚应该做什么,文档似乎告诉强制将状态更新到 0x02 ,但不清楚为什么。 在这两个步骤之间是否需要执行任何其他步骤?
-在 Windows>首选项>黄金映像>要保留的类名中、默认值为“校准“是正常的吗? 我是否应该将其删除以将校准数据包含到黄金映像导出中?
我添加了 Learnig 循环前后的 gg.csv 以及我当时导出的黄金映像。