尊敬的专家:
您能否为以下客户咨询提供帮助?

我们一直在 OAM 电路板设计中使用 UCD90320。 在启动该电路板期间、我们能够在该器件上安装多种配置。 但最近我们无法将任何配置文件上传到该设备。
现在、每当我们在新电路板上使用新配置刷写 UCD90320 时、我们都会面临致命编程错误。 之后、无法再在 I2C 总线上找到该器件。 但在器件的 RAM 内编程了新配置。
我附上了一张错误图片。 如果需要更多信息、请告知我们。
此致、
Marvin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家:
您能否为以下客户咨询提供帮助?

我们一直在 OAM 电路板设计中使用 UCD90320。 在启动该电路板期间、我们能够在该器件上安装多种配置。 但最近我们无法将任何配置文件上传到该设备。
现在、每当我们在新电路板上使用新配置刷写 UCD90320 时、我们都会面临致命编程错误。 之后、无法再在 I2C 总线上找到该器件。 但在器件的 RAM 内编程了新配置。
我附上了一张错误图片。 如果需要更多信息、请告知我们。
此致、
Marvin
尊敬的 Marvin:
您可以尝试最新的 GUI: TI-Fusion-Digital-Power-Designer-7.10.19.zip、看看是否仍出现问题?
Anne
尊敬的 Anne:
感谢您的答复。
我已尝试使用新软件版本对器件进行编程、但遗憾的是、错误仍然存在。
我还尝试单独对每个电源轨进行编程;不过、在成功将编程到后 第 7 轨 、我在过程中遇到以下错误 第 8 个电源轨的硬件写入 。 
我们已经在多个主板上和不同的编程加密狗上测试了此项、但问题仍然是相同的。
我附上了 .xml 配置文件 供您审查。 请告知我、任何其他信息或日志是否有助于诊断此问题。
e2e.ti.com/.../UCD90320-3.0.0.3330-Address-17-Project-File_5F00_0716_5F00_006-_2800_1_2900_.zip
你好、Humza Khan、
您是否有尝试将 UCD90320 3.0.3330 地址 17 Project File_0716_006 (1).zip 导 入到的器件的工程文件?
如果 ROM 或 Program(使用 DEVICE_ID 链接)无法检测到器件、则遗憾的是、器件无响应。 请 就此联系 TI 销售代表。
此致
Anne NGO