This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:致命编程错误 — 未找到器件

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577238/ucd90320-fatal-programing-error--device-not-found

器件型号:UCD90320


尊敬的专家:

您能否为以下客户咨询提供帮助?

d4186ad0-6647-4a5a-a0f4-a39a7bc1d659.jpg

我们一直在 OAM 电路板设计中使用 UCD90320。 在启动该电路板期间、我们能够在该器件上安装多种配置。 但最近我们无法将任何配置文件上传到该设备。  

现在、每当我们在新电路板上使用新配置刷写 UCD90320 时、我们都会面临致命编程错误。 之后、无法再在 I2C 总线上找到该器件。 但在器件的 RAM 内编程了新配置。  

我附上了一张错误图片。 如果需要更多信息、请告知我们。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    您可以尝试最新的 GUI: TI-Fusion-Digital-Power-Designer-7.10.19.zip、看看是否仍出现问题?

    Anne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anne:

    感谢您的答复。

    我已尝试使用新软件版本对器件进行编程、但遗憾的是、错误仍然存在。
    我还尝试单独对每个电源轨进行编程;不过、在成功将编程到后 第 7 轨 、我在过程中遇到以下错误 第 8 个电源轨的硬件写入





    我们已经在多个主板上和不同的编程加密狗上测试了此项、但问题仍然是相同的。

    我附上了 .xml 配置文件 供您审查。 请告知我、任何其他信息或日志是否有助于诊断此问题。

    e2e.ti.com/.../UCD90320-3.0.0.3330-Address-17-Project-File_5F00_0716_5F00_006-_2800_1_2900_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    您使用什么文件来对器件进行编程?  

    Anne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一直在使用.xml 文件。 上述答复所附的答复。 我还尝试通过逐个写入每个电源轨来对器件进行编程、而我在写入第 8 个电源轨时遇到了错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们建议使用存储在工程文件中的数据闪存而不是 PMBus 数据来导入配置。

    如果必须使用 PMBus 寄存器数据进行导入、由于器件忙于处理更改、您可能会遇到一些 NACK。 在这种情况下、请确保关闭所有电源轨、并确保电源轨没有故障、此时可能必须尝试导入几次才能导入所有电源轨。

    此致

    Anne NGO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的及时答复。
    另外、我们已经在导入工程文件中存储的数据闪存。  
    但是、正如我之前提到的、遇到这个错误后、我们无法再在 I2C 上检测到器件。 因此、我们不可能多次尝试导入数据。

    此致、
    Humza Khan   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您是否可以使用 UCD90XX 器件 GUI 在 ROM 模式下扫描器件?

    “UCD90XX 器件 GUI“工具可从 PC->Start 菜单-> Fusion GUI -> UCD90xx 器件 GUI 启动、然后点击“Scan Device in ROM Mode“链接。

    Anne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anne:

    我在 ROM 模式下搜索了器件、但仍未找到器件。

    此致、
    Humza Khan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Humza Khan、

    您是否有尝试将 UCD90320 3.0.3330 地址 17 Project File_0716_006 (1).zip 导 入到的器件的工程文件?

    如果 ROM 或 Program(使用 DEVICE_ID 链接)无法检测到器件、则遗憾的是、器件无响应。 请 就此联系 TI 销售代表。

    此致

    Anne NGO