This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5109A:驱动互补 (NMOS/PMOS) 功率 FET 对

Guru**** 2811815 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5109A, UCC21550, UCC21551, UCC21231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577610/lm5109a-driving-a-complementary-nmos-pmos-power-fet-pair

器件型号:LM5109A
主题中讨论的其他器件: UCC21550UCC21551UCC21231

尊敬的 TI:

我想问一下 LM5109A 是否适合用于以下通信应用。  

目标是根据来自微控制器的 0/3V 数字信号将负载电流 (I_load) 引导至接地端 (0V) 或低侧电源(–12V)。 然后、通信电缆的下侧应在–12V 和 0V 之间切换。电缆的上侧保持固定在+24V 电位。

我面临的难题是设计 N 沟道和 P 沟道 MOSFET 开关的驱动电路。 P 沟道器件 具有–12V 基准、因此(我认为)不能通过微控制器输出引脚直接控制。

如果您有任何想法、建议或栅极驱动器产品建议、我将不胜感激。 谢谢!

 

 

fet_drive.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arttu:

    我们不建议以这种方式使用任何非隔离式半桥栅极驱动器。 出于多种原因、这不是此驱动程序的预期用途。 首先、当处于欠压锁定状态时、两个栅极都将保持低电平、因此 PMOS 始终位于电缆的下侧、并始终被拉至–12V。  

    此设置的主要问题是 MCU 和非隔离式驱动器需要在低侧具有相同的接地基准。

    如果有此要求、我建议使用隔离式栅极驱动器。  

    我将把这一主题转移到我们的隔离式栅极驱动器团队、他们将能够为您选择适用于此应用的隔离式栅极驱动器提供最佳帮助。  

    此致、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Amy 提供的信息以及有关欠压锁定的良好说明。

    当然、请继续、将此主题移动到合适的子论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arttu:

    根据您发送的初始原理图、 UCC21550/UCC21551  适合您的应用的隔离式栅极驱动器。 这是一款双通道栅极驱动器、因此它支持两个输出、与您 在原理图中配置的系统类似。 如果需要较小的封装尺寸、则可以选择 UCC21231 也是一个不错的选择、因为它与非常相似 UCC21550/UCC21551 。 我会首先深入研究这些内容、如果您有任何其他问题、请随时与我们联系!

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will:

    感谢您推荐 UCC21550 和 UCC21231。 我将在当前设计中考虑它们。

    查看 UCC21550 数据表、其预期目的是驱动两个 N 沟道晶体管、如“图 8-1 所示。 典型应用原理图“。 低侧 FET 源极连接到 VSSB/隔离接地、这与该应用中的用例不同。 在该图中 8-1 配置 IC 提供击穿保护。 驱动 P-/N 沟道 MOSFET 对时、该功能是否会丢失?

    这让我想知道是否可以将 UCC21550 与两个 N 沟道 FET 配合使用? 电缆的下侧或导线将连接到地、其上侧/导线将在 36V 和 24V 之间切换、如下图所示。

    您建议使用哪种电荷泵电路来驱动上部 (36V) N 沟道 FET? 由于电路可能会花费大部分时间来完全增强上部 N-FET 并为负载提供 36V 电压、例如上部晶体管开关的占空比肯定接近 100%、因此设计很复杂。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arttu:

    关于电荷泵电路、我 建议阅读这些有关电荷泵电路的 TI 技术文章、其中包含有关您可在系统中使用的不同拓扑的大量有用信息:[链接1][Link 2][Link3]

    此致、

    Will