This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92633-Q1:TPS92633

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92633-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571858/tps92633-q1-tps92633

器件型号:TPS92633-Q1


工具/软件:

您好:

我将在 24V 电池供电 (16V - 32V) 的情况下使用 TPS92633-Q1。

我已串联 4 个 LED(用于检查 2 个 LED 短路的行为)

我的问题在于 LED 开路行为。

我在一个灯串上提供了开路 LED。

当电压< 26V 时,器件运行良好 — 当检测到开路 LED 时、FAULT 引脚变为 0

但在高于 26V 至 32V 的较高电压下 — FAULT 引脚不会完全变为 0、但 FAULT 引脚上的电压接近 2、7V。

您能告诉我这种行为的原因吗?

是否是由于外部电阻器、我正在使用并通过这些电阻器消耗最大电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rohit、

    是否通过将 FAULT_DI 连接到其他 IC 来使用连带失效功能? 故障总线上的最小内部下拉电阻为 2mA。

    如果在多个 故障引脚连接在一起的情况下从外部将电压上拉至 2632V、则每个 33k 电阻器上看到的~Ω 1mA 可能会反向故障下拉、直到电压未达到逻辑低电平阈值 (0.7V)。

    在这种情况下、您可以在上拉电阻上使用齐纳二极管来钳制故障线路电压。 当达到击穿电压时、二极管会将电流下拉至接地、从而限制故障总线处于低电平所需的下拉电流大小。  

    如果是这种情况、请告诉我。

    此致、
    以赛亚书

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以赛亚、

    是的、我已将两个采用相同配置的 IC 连接在一起。

    但是、即使我使用单个 IC 检查了 LED 开路行为((seconf IC 未激活且故障引脚未连接)、也会遇到相同的问题。

    谢谢

    Rohit Joshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rohit、

    好的、我看到了您的担忧。 是否检测到开路故障且仅弱下拉 FAULT 引脚?  仅使用一个 IC 就在 LED 开路条件之前、在 FAULT 引脚上测得的电压是多少?

    正常运行时以及 LED 打开时测得的 Vout 是多少? 如果 Vin-Vout 测量值仍大于 V_Open_th_rising、我需要检查电源电压>26V 的情况。  

    我还注意到 Out1 和 Out2 上还有额外的电阻器 R121 和 R122。 这是什么原因?  

    此致、  
    以赛亚书

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以赛亚、

    我会在以下 2 个配置中检查 FAULT 引脚状态:

    FAULT 引脚未连接到 VCC(无上拉电阻)

         未出现 LED 故障 — FAULT 引脚上的电压约为 6、33V

         发生 LED 故障时 — FAULT 引脚上的电压接近零、但在较高电压 V>26V 时、FAULT 引脚上的电压变为 2、7V。

    2. FAULT 引脚连接到 VCC(使用 33K2 电阻器上拉)  

        无 LED 故障 — FAULT 引脚上的电压为 VIN-3V (30V 时、FAULT 下的电压为 27V)

        出现 LED 故障时 — FAULT 引脚 VIN 处的电压 — 15、5V (30V 时、FAULT 处的电压为 14、45V)

    Out1 和 Out2 上的额外电阻器 R121 和 R122 - I put 可以避免 LED 需要任何微小的电流。

    对于一个灯串 11、8V、单个 LED 电压总共约为 2、95V。

    失效情况下(开路故障)- V<26V 时;VIN-VIN VOUT 约为 1V (26V 时、输出电压为 25V)

    故障条件下(开路故障)- V>26V;VIN-VIN VOUT 约为 2V (30V 时、输出电压为 28V)

    此致

    Rohit Joshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rohit、

    上拉电阻器为 1mA 提供源、因此这应该与器件的最小下拉 2mA 相结合、以发出故障信号。  

    对于 LED 开路故障、将内部基准电压 V_OPEN_RISING 与 VIN-Vout 进行比较。 如果 VIN-Vout < 180-420mV (V_OPEN_RISING)、将识别故障。 也许在输入电压较高的情况下、您提到 Vin-Vout 在 Vin > 26V 时为 2V、所以这种比较不再成立。 当 Vin < 26V 时、实际 VIN-Vout 可能足够接近阈值以反映开路故障。  

    但是、这似乎没有解释如果未检测到开路 LED、FAULT 引脚上的行为从 27V 拉至 14.5V 或 6.33V 拉至 2.7V(无 Vcc 上拉)。  发送到相应开路 LED 通道的稳压输出电流是否关断、但 FAULT 引脚不会变为低电平?

    在哪里应用了 LED 开路?  现在我想知道 R121 和 R122 是否导致 Vout 上出现压降、因此根本无法满足开路抗尖峰脉冲周期或在开路抗尖峰脉冲周期 (t7) 期间未达到开路阈值。 您提到的 I_RETRY 电流是否为小电流? 有关此场景的调试信息、请参阅下面的时序图:



    此致、
    以赛亚书

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 以赛亚、

    移除电阻 R121 和 R122 可解决该问题。

    我的概念也有问题、我想通过团队或电子邮件与您讨论原理图。

    请求您提供您的电子邮件地址。

    谢谢

    Rohit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rohit、

    我很高兴知道移除这些电阻器可以解决该问题。 我将通过电子邮件与您联系以获得进一步的支持。  

    此致、
    以赛亚书