工具/软件:
您好:
我将在 24V 电池供电 (16V - 32V) 的情况下使用 TPS92633-Q1。
我已串联 4 个 LED(用于检查 2 个 LED 短路的行为)
我的问题在于 LED 开路行为。
我在一个灯串上提供了开路 LED。
当电压< 26V 时,器件运行良好 — 当检测到开路 LED 时、FAULT 引脚变为 0
但在高于 26V 至 32V 的较高电压下 — FAULT 引脚不会完全变为 0、但 FAULT 引脚上的电压接近 2、7V。

您能告诉我这种行为的原因吗?
是否是由于外部电阻器、我正在使用并通过这些电阻器消耗最大电流?