请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25983EVM你(们)好
输入:12V
输出:12V
问题:当负载超过 12V/0.6A 时、输出无法启动。
即使在移除输出电容器后、问题仍然存在。
似乎在启动电流期间触发了保护。
在连接负载的情况下加电时电路无法工作是否正确?
我已经修改了与浪涌电流和 ILIM 相关的元件、但在高于 0.6A 时仍无法正常运行。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
输入:12V
输出:12V
问题:当负载超过 12V/0.6A 时、输出无法启动。
即使在移除输出电容器后、问题仍然存在。
似乎在启动电流期间触发了保护。
在连接负载的情况下加电时电路无法工作是否正确?
我已经修改了与浪涌电流和 ILIM 相关的元件、但在高于 0.6A 时仍无法正常运行。
谢谢