This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983EVM:无法启动

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577006/tps25983evm-cannot-start-up

器件型号:TPS25983EVM


你(们)好

输入:12V

输出:12V
问题:当负载超过 12V/0.6A 时、输出无法启动。
即使在移除输出电容器后、问题仍然存在。
似乎在启动电流期间触发了保护。
在连接负载的情况下加电时电路无法工作是否正确?
我已经修改了与浪涌电流和 ILIM 相关的元件、但在高于 0.6A 时仍无法正常运行。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David  

    我能知道实验的设置是什么吗?
    我想知道您是否使用了 CC 负载或 CR 负载、能否尽可能提供原理图和波形

    此致

    Sailendra


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sallendra

    感谢您的支持。

    T 是 CC 负载、我正在使用 EVM 进行测试。
    进行 EVM 测试时、是否必须在空载条件下工作并提高输出电流?
    如果启动时有负载、它就不起作用、我会询问它最初是不是这样。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David Kim  

    感谢您的耐心

    您可以使用 CR 加载并执行实验。 如果您也需要可变载荷、则可以逐渐增加载荷。 但在启动期间不能使用 CC 负载  


    一旦 VOUT 开启、CC 负载就开始从 FET =0 处拉取电流。 此时 FET 会经历大量的功率应力,因为它的 VIN*I_load 会非常高,导致热关断

    此致  

    Sailendra