This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261:关于 TPS65261_1 输出电容计算

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575683/tps65261-regarding-the-calculation-of-output-capacitance-for-tps65261_1

器件型号:TPS65261


工具/软件:

工程师  (您好)  

①Calculating 根据 TI 数据表中提供的公式使用输出电容、如果输入电压为 12V、输出电压为 1.1V、输出电流为 2.74A、且开关频率设置为 400kHz、则代入公式 16 可得出 Co > 456.67μF。 在不提高开关频率的情况下、是否可以在输出端使用一个 470μF 电解电容器或两个 220μF 电解电容器?

②If 我想减小输出电容、是否只能增大开关频率? 但是、这可能会影响最短导通时间。

期待您的答复。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sheng、

    在公式中、它是输出电流纹波、而不是输出电流。 因此您会得到如此高的电容值。 根据您的规格、~100uF 的输出电容器应该足以满足要求。  

    只需将 2.74A 替换为纹波电流规格、即可获得正确的值。 此外、请确保选择适当的电感器。 对于您的 2.74A 输出电流应用、请确保饱和电流~4-5A。 以下是可能会有所帮助的 EVM 用户指南。

    TPS65261 降压转换器评估模块用户指南(修订版 A)

    此致

    Nikhil