请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65261工具/软件:
工程师 (您好)
①Calculating 根据 TI 数据表中提供的公式使用输出电容、如果输入电压为 12V、输出电压为 1.1V、输出电流为 2.74A、且开关频率设置为 400kHz、则代入公式 16 可得出 Co > 456.67μF。 在不提高开关频率的情况下、是否可以在输出端使用一个 470μF 电解电容器或两个 220μF 电解电容器?
②If 我想减小输出电容、是否只能增大开关频率? 但是、这可能会影响最短导通时间。
期待您的答复。 谢谢你。