This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940:TPS25940L

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571792/tps25940-tps25940l

器件型号:TPS25940


工具/软件:

您好的团队、

我正在使用 TPS25940L、 输入电压为 8V 电池、OV=9.9V、UV =5.5V。 即使存在欠压和/或过压情况、电子保险丝也能正常工作。  

在连接链中、在电子保险丝之后、还有另外两个开关器件(一个降压转换器用于 3V3、另一个降压/升压转换器用于 5V)。 所有器件都正常工作、直到我施加负载(例如 Wi-Fi);实际上、电子保险丝输出端的电压会下降。

在 IMON 引脚上测得的峰值电流约为 1.5A、电子保险丝的电流限制设置为 5A。

检测到负载是连接到+3V3 还是+5V 的问题。 如果我绕过电子保险丝、即使连接了负载、一切都正常工作。

我不知道电子保险丝为什么会这样做。

你有什么建议吗?  

我附上了一张图像、其中显示了连接(图 1)、示波器捕获的波形(图 2)和 eFuse 电路(图 3)。

 图 1.

 图 2.

 图 3. 



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Angelo、

    另外、请分享没有它们的波形标签、这很难理解。

    检测到负载是连接到+3V3 还是+5V 的问题。 如果我绕过电子保险丝、即使连接了负载、一切都正常工作。

    因此、看起来电子保险丝的输入电源应该能够处理负载、不应该有折返、但要进行完整性检查、请探测电子保险丝的 Vin、并在遇到上述问题时查看电源是否下降。

    在 IMON 引脚上测得的峰值电流约为 1.5A、电子保险丝的电流限制设置为 5A。

    另一方面、您的原理图上的器件附近没有很多电容。 如果我们添加任何突然的负载、电流将来自电子保险丝的输入、并可能导致 OCP 事件。 检查 FLTb 信号。 对于 OCP 事件、它不会变为低电平。

    我的同事将从这里接手。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    我检查了电子保险丝输入电压、当出现上述问题时、电源(电池)不会降低。

    遗憾的是、我不包括电流测量值。

    我还在输出电子保险丝中添加了额外的电容器 (64uF)、但问题仍然存在。  

    我附加了一个图像、显示了问题发生时的故障和 PG 信号波形。

    感谢您的支持。

    此致  

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    我做了另一个测试。 我将一个电阻负载连接到电子保险丝的输出端、发现它实际上并不限制为 5A(尽管 ILIM 引脚 17 上有 17.6K 电阻)、但它已经将我限制在 1A。  

    组件是否可能存在与制造工艺相关的一些问题?

    我想问的另一个问题是组件在安装电路板时的行为、过热(关于 70°C) 以及)以及这是否会影响其特性和/或性能?

    感谢您的支持。

    此致  

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Angelo  

    感谢您的耐心

    我希望您在输出端而不是 IMON 引脚上发送测量的电流波形。 因为我们需要有关电流的准确信息来理解行为

    您能否分享整个原理图、也可以将 DEVSLEEP 引脚接地并执行测试? 看起来器件进入了 DEVSLEEP 模式。 因此、您可以使用其中的 VIN VOUT IOUT PG 引脚进行测试和发送波形吗  

    此致

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sailendra:

    遗憾的是、我无法将 DEVSLEEP 引脚接地。

    我还将一个电子负载连接到电子保险丝输出、将电流增加到 4A(以 100mA 阶跃)、但在大约 1A 时、电子保险丝输出电压开始下降(约 4V)、而输入电压稳定在 8V。

    我尝试了另一个相同的电路板,上面安装了电子保险丝,它运行得很好。

    感谢您的支持。

    此致  

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Angelo  

    您能告诉我为什么 DEVSLEEP 引脚无法接地吗?

    我还能知道如何加载器件吗? 您是否使用过 CC LOAD 或 CR LOAD?

    此致  

    Sai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sailendra:

    遗憾的是、在我安装了电子保险丝的电路板上、DEVSLEEP 引脚上没有 TP、因此我很难焊接一根导线并将其接地。

    对于负载、我首先使用了 CR 和 A CC 负载。 但在这两种情况下、在接近 1A 的负载下、电子保险丝输出电压都会下降。

    此致  

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Angelo

    您能让我至少 通过检查 DEVSLEEP 上的电压来知道它是否在内部接地吗?

    此外  、您还想在输出端而不是 IMON 引脚上发送测量的电流波形。 因为我们需要有关电流的准确信息来理解行为

    此致

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sailendra:

    遗憾的是、我不再有电路板了。

    然而、电子保险丝输出电流恒定、而输出电压在(大约)1A 后降低。

    我们采用了电子保险丝(仅使用电子保险丝,但不修改电路)

     并且运行正常。 没有其他问题。  

    实际上、我设法获得了高达 4.5A 的负载。

    此致  

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Angelo

    感谢您的更新

    此致  

    Sailendra