工具/软件:
您好的团队、
我正在使用 TPS25940L、 输入电压为 8V 电池、OV=9.9V、UV =5.5V。 即使存在欠压和/或过压情况、电子保险丝也能正常工作。
在连接链中、在电子保险丝之后、还有另外两个开关器件(一个降压转换器用于 3V3、另一个降压/升压转换器用于 5V)。 所有器件都正常工作、直到我施加负载(例如 Wi-Fi);实际上、电子保险丝输出端的电压会下降。
在 IMON 引脚上测得的峰值电流约为 1.5A、电子保险丝的电流限制设置为 5A。
检测到负载是连接到+3V3 还是+5V 的问题。 如果我绕过电子保险丝、即使连接了负载、一切都正常工作。
我不知道电子保险丝为什么会这样做。
你有什么建议吗?
我附上了一张图像、其中显示了连接(图 1)、示波器捕获的波形(图 2)和 eFuse 电路(图 3)。
图 1.
图 2.
图 3.